医疗行业的数字化转型和发展机遇
随着人工智能、大数据、云计算以及物联网(IoT)等技术的快速发展,医疗行业正在经历深刻的数字化转型。传统医疗模式面临资源分配不均、诊断效率低下以及慢性病管理困难等挑战。数字技术的应用不仅提升了医疗服务的精准性和可及性,还推动了远程医疗、智能诊断和个性化治疗等创新模式的发展。本文将探讨医疗数字化转型的核心驱动力和关键应用场景,并以 Silicon Labs 在医疗物联网(IoMT)中的应用为例,讨论数字化医疗如何为全球医疗系统带来更高效、智能和可持续的改变。
数字化转型的三阶段演变
医疗保健行业正面临数字化转型的挑战,同时也有来自医疗保健IT生态系统、非IT医疗预算向数字医疗转移以及医疗设备带来的机遇。然而,医疗机构也面临着一些基本挑战,例如由于患者期望不断提高和人口老龄化等因素导致医疗需求迅速增长,从而引发慢性病患病率的上升。同时,全球医疗专业人员也面临短缺问题。 数字化转型将推动远程医疗和人工智能等新技术的发展,这些技术可以帮助解决许多这些挑战。这是一个可以分为三个阶段的演进过程。第一阶段涉及电子数据采集,需要使用标准化格式收集电子健康数据(例如患者人口统计资料或临床记录)。这是任何数字化转型项目的起点。 第二阶段侧重于数据共享和互操作性。随着电子健康数据的发展,能够与其他医疗专业人员和机构共享数据也变得可能。这使得远程医疗和电子处方等新服务模式成为可能,并推动了诸如医疗AI之类的先进技术的采用。 第三阶段涉及连接数据技术与分析的高级应用。通过整合临床、财务和运营数据,医疗服务提供者可以提高临床护理的质量、安全性和效率。此外,人工智能、商业智能和分析可以预测人口健康结果,帮助医疗系统改善整体健康结果并确保财务可持续性。
医疗领域数字技术的关键重点
物联网(IoT)和人工智能(AI)等数字技术将推动行业向前发展,并为患者护理带来切实的益处,尤其是在人口增长的情况下。具体来说,这些技术必须解决三个关键方面。
首先是效率的提升。数字医疗的主要受益者是患者,他们可以获得更少侵入性、更少压力、更准确且更快捷的体验。像医院和诊所这样的医疗机构可以通过实时洞察设备(资产管理)、专业人员(临床效率)和患者(远程患者监测)提高运营效率。
其次是连接技术的进步。护理地点的多样性、区域差异、预算限制以及设备类型的多样性需要灵活的连接解决方案来传输患者数据。最后,安全性是一个至关重要的关注点。患者数据安全、隐私、碎片化以及实施相关的挑战必须被解决并克服。
全球医疗资金模式的差异(公共、私人或混合模式)为物联网供应商增加了复杂性,他们必须与政府和私人医疗机构协作。如果供应商能够满足日益增长的需求,医疗领域的数字投资将为IT供应商、半导体供应商、硬件和软件提供商、电信公司以及服务与支持提供商带来增长机会。那些提供灵活、开放和全面解决方案的公司将处于最有利的地位来利用这一重要的新倡议,为全球医疗行业释放巨大的潜力。
远程医疗和AI在医疗保健领域的扩展
远程医疗通过降低成本、提高效率以及解决医疗资源差距,可以提升患者和医疗专业人员的体验。远程医疗能力的提升、更高的患者接受度以及政府的监管支持将推动其持续增长。在COVID-19疫情之后,政府支持对于使远程医疗成为常态至关重要。疫情加速了全球的采用,提高了患者监测的效率,包括分诊和远程病情追踪,从而减少了面对面的预约。 另一方面,AI的部署可以为医疗的许多领域带来益处,尤其是在改善临床结果方面(例如个性化医疗和增强诊断)。这对于拥有大量高质量数据库用于构建AI工具的大型机构尤为适用。AI还可以协助完成重复性的行政任务,例如排班和入院管理。 越来越多的IoMT设备正在被用于远程患者监测应用中,用于发送和接收数据,例如自动药丸分配器、血糖监测仪、持续气道正压(CPAP)机、传统健康中心、医疗平板电脑、移动心脏遥测和移动个人紧急响应系统。 这些IoT设备是远程医疗的核心,因为它们帮助管理糖尿病或心血管疾病等慢性病。连接的IoMT设备越来越受欢迎,其中大多数仍依赖智能手机作为连接到蜂窝网络并传输数据的网关。然而,高端患者监测设备(例如血糖监测仪、心率监测仪)现在通常包括专用连接功能或使用连接至家庭路由器的专用网关。 此外,IoT非常适合合规性和验证。IoT技术可以提供与药物依从性(例如连接药盒)或治疗使用(例如非侵入性CPAP机)相关的数据。医疗专业人员可以使用这些数据更有效地治疗患者,而保险公司可以在对患者进行赔偿之前验证治疗的使用情况。 IoMT设备还改善了患者的治疗流程。多种IoT医疗设备在家庭和临床环境中具有多种用途。消费者可穿戴设备(如智能手机和智能手表)的激增降低了用户监测自身健康的门槛,从而推动了远程医疗服务的发展。 可穿戴设备的普及使健身跟踪更加高效,而诸如连续血糖监测仪(CGM)之类的设备被广泛用于帮助管理像糖尿病这样的疾病,这种疾病影响了4.63亿人。此外,类似脉搏血氧仪(用于监测血氧饱和度水平)的设备提高了对个人健康监测的关注。IoMT在医疗和患者治疗流程中正发挥着关键作用。
Silicon Labs 推动新的 IoMT 解决方案
显然,对于IoMT设备的安全性、操作性和互操作性要求非常严格。此外,将产品从消费级健康可穿戴设备过渡到医疗监测设备需要向FDA等监管机构提供有效性和安全性的证据。这种复杂性呈指数级增长,给市场新入者带来了更大的压力,他们通常更专注于解决医疗问题而非技术问题。 为了应对这一复杂的旅程,大多数IoMT创新者需要具有无线和其他支持技术专长的伙伴。与这些合作伙伴合作能够缩短上市时间和降低成本,同时确保设备能够满足最高性能标准。 世界卫生组织估计心血管疾病(CVDs)是全球死亡的主要原因,其中心律失常是一个重要因素。精准且快速地识别处于心律失常最高风险的人群,并确保他们及时得到治疗,可以预防早逝。 诊断心血管疾病从精准的ECG跟踪开始。虽然个人心脏监测设备已存在多年,但其实用性和准确性受到限制。例如,传统的Holter监测仪需要多根导线,其佩戴时间仅为1-2天,还只能提供基础的心律分析。 为了解决这些限制,Bardy Diagnostics开发了CAM(Carnation Ambulatory Monitor)贴片,这是一款新型的动态心脏监测仪,可连续使用长达14天。该产品基于Silicon Labs的EFM32架构。紧凑轻巧的CAM贴片完全重新定义了传统心脏监测仪,将先进技术与半导体小型化结合,克服了传统ECG设备设计笨重和精确度不足的问题。CAM贴片旨在检测心脏最微小、最精细的电信号,从而更好地诊断异常心律,并促进能够预防心脏骤停、中风或意识丧失等严重后果的治疗。 CAM贴片的核心是Silicon Labs的EFM32TG210 MCU,它连接患者界面传感器并提供关键的集成外设(ADC、SPI、异步串行接口和定时功能)。EFM32TG210的一个重要特性是超低功耗运行,使CAM贴片能够使用更小的电池。这使其成为更轻、更小、更舒适的设备,所有这些均对提高患者依从性至关重要。 这些低功耗能力主要得益于Cortex-M3微控制器的功率管理,相较于其他架构,提供了卓越的能效。通过快速进入和退出休眠状态,支持自主外设操作以及生成低功耗时钟,CAM贴片仅使用48mAh CR1225电池即可实现长达14天的连续ECG记录。 重要的是,这种低功耗并未牺牲准确性。CAM贴片能够有效捕捉其他监测仪可能遗漏的微小心脏细节。特别是,EFM32架构包含一个高性能ADC,确保精准读取,同时维持电磁安静的辐射谱,避免对敏感信号产生干扰。 CAM贴片有潜力彻底改变动态心脏监测和诊断。它体现了医学和技术领域领导者如何协作,创造造福全球患者的先进医疗设备。
结论
医疗行业为数字化转型带来了显著的机会,包括物联网(IoT)、远程医疗和AI等技术。物联网正越来越成为远程患者监控应用的首选。在这些应用中,更多的IoMT设备(例如非侵入式呼吸机(CPAP)、血糖监测仪和心率监测仪)被用于数据的发送和接收。IoMT设备在家庭和临床环境中都有着多种用途,同时消费类可穿戴设备(如智能手机和智能手表)的普及降低了个人健康监测的门槛,推动了远程医疗服务的增长。Silicon Labs的物联网解决方案助力创造包容性、变革性和简约化的医疗设备,这些设备不仅改善了患者的治疗效果,还显著提升了医疗效率。
文章标签