Arrow Electronics Components Online

Skyworks Si828x隔离栅极驱动器的设计注意事项

门驱动器23 10月 2023
Skyworks 电路板与发光的连接点
查看所有文章

查看亮点并下载 Skyworks 最新隔离式栅极驱动器的完整详情。

AN1288:Si828x外部增强电路

Si828x隔离栅极驱动器满足许多高压电源应用的需求。Si828x系列具有强大的栅极驱动能力,并内置保护电路,以实现可靠运行和最大化系统效率。   对于需要超大或多个并联开关器件的大型系统,以及像SiC FET这类以高速开关运行的系统,通过利用由低成本外部元件组成的附加电路,可以扩展Si828x的功能。例如,可以增加有效的输出电流,以驱动更大的SiC FET/IGBT模块,或者调整Si828x以适应和保护更高开关速度的SiC FET器件。   在本应用笔记中,您可以探讨电路增强及其相关的性能改进,内容包括:

  • 一种能够将栅极电流驱动提升到超过20 A的电流驱动增强器。
  • 用于在保持强抗噪性能的同时,将DESAT保护响应时间减少到1微秒以下的电路设计。
  • 调整DESAT阈值以允许阈值低于标称的7 V。
  • 一种在发生故障时调整软关断时间的方法。
  • 外部增强了内部Miller箝位,改进了对Miller尖峰的抑制,这种尖峰可能在外部晶体管关闭时发生。

文章标签

全球
电源
Skyworks Solutions
IGBT和MOSFET栅极驱动光耦合器
文章
能源和电力

相关内容