Arrow Electronics Components Online

Lightning 和 USB-C 之间的区别是什么?

连接器01 3月 2023
这张图片特写了两个白色充电线缆,一个带有USB-C连接器,另一个带有Lightning连接器。
查看所有文章

和大多数无源和机电元件(PEMCO)一样,连接器往往是现代电子产品中不被注意的英雄。我们的设备可能包含数百个内部和外部 连接器。技术的进步给连接器提出了新的要求,促使专有创新。然而,这种创新可能会导致不必要的电子废物,并阻碍设备之间的兼容性。

这种创新和最终技术孤立的现代例子是Apple的Lightning连接器。到2024年12月,欧盟已经规定所有手机都必须兼容USB-C连接器。

本文解释了欧盟裁决以及Lightning和USB-C连接器之间的技术差异。

Lightning 转 USB-C 的迁移

当推出时,Apple的Lightning插头/插座是市场上最强大的数据和电源连接器之一。如今,相比于其他相似的连接器解决方案,如USB-C,它性能严重不足,并导致不必要的电子废物和消费者支出。欧洲联盟议会估计,每年在欧洲,弃置的充电器占11000公吨的电子废物。

2022年10月,欧盟通过了一项法律,规定“手持移动电话、平板电脑、数码相机、耳机、头戴式耳机、手持电子游戏机和便携式扬声器……必须在设备端配备USB-C接口(如欧洲标准EN IEC 62680-1-3:2021中所述),并且在充电功率低于60瓦的情况下,使用符合同一标准的电缆进行充电”,这一要求必须在2024年底前满足。

Apple 可能会比规定时间更早转向 USB-C,但从技术角度来看,这是好事吗?是的。USB-C 在功能上远优于 Lighting 接口。

什么是Lightning连接器?

Lightning连接器是一种专有的小型8针(或16针)连接器,可以正反插,为Apple制造的iPhone和其他各种小型电子设备提供数据传输和电力。它于2012年9月随着iPhone 5、iPod Touch(第五代)和iPod Nano(第七代)一起推出。6.7mm x 1.5mm的连接能够实现480 Mb/秒的数据传输速度,但不支持视频输出。

什么是 USB-C 连接器?

USB-C 连接器是一种行业标准连接器,由各种设备类型和制造商使用。USB-C 连接器使用 24 个引脚,并支持通过单根电缆进行充电、数据传输和视频输出。USB-C 可以以高达 10Gbps 的速度传输数据(几乎是 Lightning 连接器的 20 倍)。最重要的是,USB-C 端口比 Lightning 端口更坚固耐用,随着时间推移更加可靠。USB-C 于 2014 年 8 月推出,并于 2016 年 7 月被 IEC 采用,使其比 Lightning 电缆稍显现代。

USB-C:更可持续且更强大

最终,欧盟的任务力求减少专有和行业标准数据连接器之间不必要的重复。在历史上,Apple 曾辩称禁止 Lightning 线缆会增加电子废物,但将所有小型电子设备标准化为 USB-C 是可行的,这最终将减少新充电器和电缆的生产数量。从技术角度来看,USB-C 远比 Lightning 线缆先进。但是,它是否比 Apple 可能计划的下一个连接器更先进?我们可能永远不会知道。

在Arrow.com选购各种类型的连接器,包括来自顶级制造商的USB-C连接器。在下面找到热门的USB Type C连接器以开始采购。

文章标签

全球
USB
文章
连接器

相关内容