Arrow Electronics Components Online

寄存器

寄存器是一个锁存器,其具有一些额外电路元器件可允许一些其他的控制机构。通常这种额外的控制只是一个启用信号,其可由控制器激活或停用。这意味着用于锁存器重置和设置的信号无需维持始终正确或所需的信号,仅在激活启用时,这些线中的数据才需要被修正。

大多数情况下添加至 SR 锁存器的几个额外门可实现这一点。SR 锁存器由 2 个或非门组成,每个门的一个输入连接至另一个门的输出,且其他输入为不同信号 SET 和 RESET 线。在该示例设置中,如果 SET 或 RESET 设置为高电压,则锁存器的输出以类似的方式变化,使得可能始终需要维持数以百万计的不同信号线。寄存器在每个或非门前使用与门,其皆有 1 个启用输入,而另一个输入为 SET 和 RESET。因此,无论 SET 和 RESET 线当前处于何状态,都不会有影响,除非启用信号为高电平,与门可能传递信号。寄存器在现代电子器件中使用广泛,常常用在计数电路、存储器和处理器装置中。

174

总产品数量

查看全部