Logic Gates
逻辑门是一个电气元件,它可以接收电输入并对其执行某些逻辑计算(即布尔函数),然后输出其结果(一个单一的结果)。逻辑门存在于每一台现代计算机(数亿台)中,是处理器和存储器进行的所有运算的构建模块。逻辑门可以采用各种材料和元器件制作,但迄今为止最常见的是晶体管逻辑门。MOSFETS(金属氧化物半导体场效应晶体管)最常见,因为它们方便在集成电路制造过程中使用。
一些最常见的逻辑门有与门、或门和反向门。简单的与门接收两个输入并确定它们是否同为逻辑 1,如果是,则门的输出为 1,否则为 0。简单的非门接收 2 个输入并确定它们是否有一个或均为逻辑 1。如果是,则输出为 1,否则为 0。在这种情况下,3 个不同的输入都可输出 1,只有一个输入组合可以输出 0。反向门则简单地接收数字值并切换它。所以,最简单的逻辑门是 1 对 0,或 0 对 1。
栅极通常是执行复杂任务的大型数学和逻辑系统的一部分,但简单的栅极通常在一个系统中是专用的。
9,530
总产品数量