双稳态触发器
触发电路设计用作存储器存储节点。它们能够保持一个单一的二进制位值(1 或 0)。因为它们可以在较长时间内保持相同的电值,它们是所谓的双稳态多谐振荡器。这就意味着,电路可以输出两个稳定状态,并且这些状态取决于当前设备的输出和输入。
最普遍、最简单的触发器被称为 SR 锁存器。是通过两个不同的或非门适当传递信号实现的。如果两个输入均为 0,则这些类型的门输出一个高的值,如果一个或两个输入为 1,则输出 0。每个门的输出被传送到另一个门的其中一个输入,而另一个门的输入分别被称为 SET 和 RESET 。在正常的运算中,SET 和 RESET 输入均较低,无论是高还是低,均保持锁存器的当前状态。当 SET 变为高时,电路输出变为 1,当 RESET 变为高时,电路变为 0。
触发器用于现代 RAM 存储器封装。它们是一种挥发性存储器,这意味着,其输入上必须保持一个活跃的功率信号,以便存储一个值(稳定状态)。
5,214
总产品数量