I/O Modules
I/O 模块是集成电路的子系统,集成电路执行特定的功能,将 CPU 与系统的其余部分对接。它也可以指被称为 I/O 继电器模块用于将电源切换到外部负载的可配置开关。它也可以指被用于工业和制造应用,执行电机控制等功能的可编程逻辑控制器(PLC)。
微控制器或微处理器中的 I/O 模块通常是存储器映射寄存器,存储着方向、水平、类型和事件信息。它们允许中断被映射到所配置的 I/O 端口的事件上。I/O 端口可以具有多个可配置的功能选项。常见的有 PWM 和定时器捕捉功能,一些 I/O 库可以支持模拟信号的生成和检测(DAC、ADC)。某些 I/O 模块可以支持专用接口(例如,SPI 、RS232 串行端口)。
I/O 继电器模块使微处理系统能够切换比微控制器 I/O 引脚可以处理的高得多的功率负载,同时还提供二者之间的电气隔离。隔离通常是通过在一个屏障或间隙上进行光电二极管连接实现的。微控制器将打开光电二极管,切换负载的晶体管基极将检测负载侧是否存在光。它们可以结合其他的保护功能,如内置的钳位二极管。
PLC 是一种坚固的模块,通常通过 RS485 等串行接口对接到微控制器系统,并且会有内部引导程序,可进行配置和组合,以使传感器(例如机械编码器)能够被读取,电机或其他设备能够被控制。他们可以输出电平,脉冲流或调制波形(PWM)来控制电机的速度,位置设置或其他特性像是加热器的温度。
360
总产品数量
I/O Modules 产品类别
I/O Modules(360)