Arrow Electronics Components Online

线路接口单元

线路接口单元 (LIU) 是一种半导体器件,用以在电路层面实现 T1 或 E1 协议。它们用于接入长途和短途双绞线时电缆安装的应用中。一个 LIU 设备接入两对双绞线,一根用于数据接收,另一根用于数据发送。通常 LIU 可以进行软件或硬件配置模式。软件配置模式下将通过配置,将串行接口连接至处理器;而硬件模式下,可以通过单独的引脚设置。

数据在远距离电缆传输时会受到各种噪声的干扰信号而衰减。LIU 的作用在于在噪声和衰减的干扰下也可以恢复原始数据,重建原始数据流并传输到本地处理系统或传输至另一条线路中。信号的衰减是由一个调整信号电平的信号均衡器电路来平衡的。噪声也被称为数据抖动,其在恢复时将采用重新计时方法。

LIU 接收器对输入信号滤波,通过峰值检测,用于恢复计时器/数据恢复块 (CDR) 中的计时器输入数据流。这个恢复的计时器将反馈给滤波器用于信号采样。CDR 使用的参考计时器源自于内置的模块 VCO/PLL。恢复的数据流及相关的计时器会用于信息流的校验,如果信息流符合要求,就将数据和计时器传输至信号抖动衰减器。抖动衰减器是一个 FIFO 内存缓冲区,其中有一个计时器域,用于清理参考计时器。这样,数据就能够被重新发送,或者传输至本地处理单元。如果数据在通过抖动衰减器之前已经传输了,这样就称为本地环路,反之则称为远程环路。如果数据有本地环路传送至处理器,那么数据将被解码,然后传出同步串行端口。

而发送的过程与此正好相反,对输入数据流进行编码,或者从接收器端获取已经编码但重新计时过的数据,然后对该数据进行脉冲调整,之后通过内置的发送器线缆驱动将数据输出。接收器和发射器与电线之间的接口都要使用隔离变压器。

18

总产品数量

查看全部
制造商