Arrow Electronics Components Online

LED 驱动器

LED 驱动器可为 LED 或 LED 灯提供可控的电流和电压。LED 灯是由 LED阵列组成,通过一个电路逻辑有效的控制。驱动根据电路的电流电压来控制LED的电流电压,以保证其正常工作。

 

LED 是一种有两个引脚的半导体器件。LED 的 PN 结释放光子,当电流流经过程称为热致发光。LED 的发光颜色由其材料决定,这也决定了半导体器件的能量带间隙。

 

LED 驱动通过主交流电源供电,也成为 PRI 电压。该驱动通过矫正 PRI 电压,产生第二级恒定的直流电压来驱动 LED 灯。LED 驱动器可以利用大的铁芯变压器将高压转换成用于 LED 等的低压信号 (12V)。大多数家庭使用电源逆变器来转换电压用于 LED 灯,主要是考虑其低成本和体积小。

 

大多数LED驱动都用额外的输入来设置LED亮度这通常是靠快速转换电源为LED来实现的,通过 PWM 来控制开关的比例。LED 驱动还有一个内置的控制回路以保持恒流这可以让 LED 在较大电压范围下也能有正确的输出,确保 LED 不会过载而缩短灯泡的使用寿命。温度可以改变 LED 的特性,可造成严重的影响,除非对温度进行精确控制。

 

在一些情况下,LED 驱动即指的是一个独立的集成电路,其用于电源时的功能与之前一样,此外还可以支持更低的 LED 电压,或者不同的输出电压以及多信道控制。通常信道的容量以电压电流的形式来描述。

 

在半导体市场,LED 驱动的需求不断增长,以期满足高效长寿命照明解决方案的需求。有预言到2020年,市面上除了 LED 灯,在很难买到其他的照明灯具。与此同时,还有预测到那时LED成本将会与白炽灯一致,且能源消耗降低约85%。

4,153

总产品数量

查看全部