Arrow Electronics Components Online

ADPCM 语音压缩

ADPCM(自适应差分脉码调制)是用于压缩电话中语音通信数据传输率的一种算法,同时可保持合格的语音质量。这种算法最常见的用途是将正常电话音频比特率从 64 kbit/s 降至 32 kbit/s。这使得电话网络的容量翻倍,因为它允许在带宽更高的链路上多路复用两倍之多的电话呼叫。这对于电话网络中的国际干线尤其重要。支持的其他比特率为 16、24 和 40 KB/S。16 和 24 KB/S 的比特率用于过载电话系统,40 KB/S 的比特率用于速率超过 4.8 KB/S 的电话线调制解调器。ADPCM 用作 DECT 无线电话系统的编码器/解码器算法。

 

ADPCM 算法由电信标准 G.726 定义。该算法在脉冲编码调制 (PCM) 信号上运行。PCM 是一种通过数字化方式表示模拟音频信号的方法,主要用于 CD 播放器、计算机和大量其他常见设备中。利用称之为 μ-法则的特殊对数加权或称之为 A-法则的轻微变体,对音频的瞬时振幅进行采样。这允许通过整个振幅变动(动态范围)期间的容许噪声和失真来对音频信号进行编码。ADPCM 算法将这些 PCM 音频信号在 ADPCM 编码之间来回进行转码。

 

可使用两种方法压缩音频。第一种方法是将音频样本编码为微分值而不是绝对值。由于音频振幅的变化频率低于采样率,所以在此方法中数据的编码效率通常较高。第二种方法是预测性算法,其中,在发送器中对接收器建模,然后从输入信号中减去接收器解码信号的预测方式。这可以产生一个差分信号,从而使接收器获得该输入,然后返回重建原始音频样本。由于系统采用差分编码,所以需要通过同步和调整方法来假设和管理初始条件。

 

ADPCM 语音压缩以一种特殊的方式交替使用语音,这种方式涉及 VoIP 通信中使用的高质量和高效率现代音频编码算法。这种算法对语音和失真进行压缩,使它们在将要屏蔽的宽动态听觉范围内相对一致,其中耳朵的听觉机制也会发挥作用。这种压缩方法被称为有损压缩。压缩效果通过听到编码样本的人的平均意见分数 (MOS) 来衡量。在同一 MOS 下,VoIP 和手机通信中目前使用的算法的压缩率可以压缩到 ADPCM 数据传输率的四倍多。

15

总产品数量

查看全部