Arrow Electronic Components Online

로봇 공학 분야에서 IMU 및 압전 필름 센서의 응용

로봇 공학13 2월 2025
더 똑똑하고 안전한 자동차 연결 솔루션
모든 기사 보기
로보틱스 기술의 급속한 발전으로 인해 인식 능력이 로봇의 지능과 다기능성을 이끄는 핵심 요소가 되었습니다. 다양한 센서 중에서도 관성측정장치(IMU)와 압전 필름 센서는 독특한 성능과 다양한 응용 시나리오로 인해 로보틱스 분야에서 중요한 기술로 점차 부각되고 있습니다. 자세, 운동, 방향을 정밀하게 측정하는 것으로 알려진 IMU는 항법, 제어, 운동 계획 등에서 널리 사용됩니다. 한편, 높은 민감도, 유연성, 다기능적 특성을 가진 압전 필름 센서는 촉각 인식 및 진동 모니터링과 같은 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 기사에서는 로보틱스 분야에서 IMU와 압전 필름 센서의 전형적인 응용 및 미래 개발 방향, 그리고 Murata가 도입한 관련 솔루션에 대해 탐구합니다.

자이로스코프와 가속도계는 로봇에 모션 센싱 기능을 제공합니다

지능형 로봇에서 자이로스코프와 가속도의 응용 및 개발은 로봇에게 정밀한 자세 제어, 내비게이션 및 동작 감지 기능을 제공하므로 매우 중요합니다. 자세 제어와 안정성 측면에서 자이로스코프는 로봇의 삼차원 공간에서의 각속도를 측정하여 균형을 유지하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이는 특히 이족 보행 로봇과 드론에 있어 매우 중요합니다. 가속도는 반면에 로봇이 움직이는 동안 직선 가속도의 변화를 모니터링할 수 있습니다. 이 두 가지를 결합하면 Inertial Measurement Unit (IMU)를 형성하여 정밀한 자세 추정을 가능하게 합니다.

Image

Murata sch16t-k01

게다가, GPS가 작동하지 않는 환경에서는 자이로스코프와 가속도계가 관성항법 알고리즘을 통해 위치 정보를 제공하여 실내나 복잡한 지형에서 자율적인 이동을 지원할 수 있습니다. 비전 센서(예: SLAM 기술)와 통합될 경우, 내비게이션 정확도가 더욱 향상됩니다. 충돌 감지 및 장애물 회피를 위해, 가속도계는 로봇 움직임 중 비정상적인 가속 변화 감지를 통해 장애물 회피 또는 정지와 같은 빠른 반응을 가능하게 합니다.
 
서비스 및 엔터테인먼트 로봇 애플리케이션에서는 이러한 센서들이 로봇 팔이나 몸체의 움직임을 캡쳐하여 인간 행동을 모방하거나 사용자와 상호작용할 수 있습니다. 또한, 센서 데이터를 활용하여 지면 경사, 진동, 외부 환경의 동적 변화를 평가함으로써 로봇의 주변 환경 적응성을 높일 수 있습니다.

초고정밀 6-축 MEMS 관성 센서

Murata Picoleaf

Image

산업 장비의 기능이 증가함에 따라 통합되는 전자 부품의 수도 계속 증가하고 있어 센서 패키징의 소형화가 필요합니다. 또한 산업 장비의 자동화 수준이 계속 발전함에 따라 동적 자세 각도와 자체 위치 정보를 정확하게 획득하려는 수요도 증가하고 있습니다.

이 중에서 센서의 각 축(X축, Y축, Z축)의 직교성은 동적 자세 각도를 더 정확하게 추정하는 데 중요한 요소입니다. 현재까지 직교성을 보장하기 위해 사용자는 다른 장치를 통해 외부 보정을 수행해야 했습니다.
 
이를 해결하기 위해 Murata는 저잡음과 안정적인 출력을 가진 고정밀 6축 MEMS 관성 센서를 개발했습니다. 자이로스코프 센서와 가속도계 센서의 각 축은 직교성 보상이 적용된 값을 출력할 수 있어 사용자 보정 프로세스를 간소화하고 생산 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 또한, 컴팩트한 디자인은 PCB 공간 절감에도 기여합니다.
 
Murata의 SCH16T 센서 시리즈는 중복 설계 옵션과 내장형 조정 가능 이중 출력 채널을 통해 고객들에게 더 큰 유연성을 제공합니다. SCH16T 센서 시리즈는 ±2000°/s(SCH16T-K10) 또는 ±300°/s(SCH16T-K01)의 각속도 측정 범위와 ±16g(SCH16T-K10) 또는 ±8g(SCH16T-K01)의 가속도 측정 범위를 지원합니다. 또한, ±26g의 동적 범위를 가진 보조 디지털 가속도계 채널, 0.3°/h(SCH16T-K01) 또는 4°/h(SCH16T-K10)의 자이로스코프 바이어스 불안정성, 0.4m°/s/√Hz(SCH16T-K01) 또는 6m°/s/√Hz(SCH16T-K10)의 낮은 잡음 밀도 수준을 특징으로 합니다. 센서는 동기화된 데이터 준비 출력, 타임스탬프 인덱싱, SYNC 입력 기능을 위한 인터폴레이션 및 디시메이션 옵션을 지원합니다.
 
SCH16T 센서 시리즈는 −40°C에서 110°C의 온도 범위에서 동작하며, 3.0~3.6V의 전원 공급 전압과 1.7~3.6V의 I/O 전압을 사용합니다. SafeSPI v2.0 인터페이스를 지원하며, SPI 프레임을 통해 20비트와 16비트 출력 데이터를 선택할 수 있습니다. 광범위한 자기 진단 기능을 갖추고 있으며, 크기는 12mm × 14mm × 3mm(길이 × 너비 × 높이)로 PCB 실장 면적은 170mm² 미만입니다. RoHS 표준을 준수하는 견고한 SOIC 플라스틱 패키지를 특징으로 하며, 무연 납땜 공정 및 SMD 장착에 적합합니다.
 
SCH16T 센서는 이 수준의 성능과 기능을 갖춘 몇 안 되는 단일 패키지 6DoF 장치 중 하나입니다. 전체 온도 및 측정 범위에 걸쳐 우수한 선형성과 옵셋 안정성을 나타내며, 혹독한 환경에서도 센티미터 수준의 기계 동역학 및 위치 감지 정확성을 제공합니다.
 
SCH16T는 관성 측정 장치(IMU), 관성 항법 및 위치 지정, 기계 제어 및 안내, 동적 경사 측정, 로봇 제어, 드론(UAV)과 같은 도전적인 환경 조건에서 고성능이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.
 
Murata는 SCH16T 시리즈 센서를 PCB에 설치된 수동 부품과 함께 사전 설치한 슈트로 제공되는 SCH16T-K01-PCB 및 SCH16T-K10-PCB 자이로/가속도계 콤보 센서 평가 보드도 제공합니다. PCB는 핀을 통해 SPI 통신을 용이하게 합니다.

압전 필름 센서는 로봇이 접촉, 압력, 진동을 감지하는 데 도움을 줍니다

압전 필름 센서는 경량, 고감도, 빠른 응답 특성을 갖추고 있어 지능형 로봇 분야에서 광범위한 응용 가능성과 개발 잠재력을 가지고 있습니다. 촉각 센싱 응용에서 압전 필름 센서는 로봇 표면에 설치하여 외부 접촉, 눌림 힘, 진동 등을 감지할 수 있는 유연한 촉각 센서로 활용될 수 있습니다. 이러한 센서는 로봇이 외부 환경을 인식할 수 있도록 도와주며 접촉력을 정확히 감지하여 물체를 잡거나 조작할 때 정밀한 힘 제어를 가능하게 합니다.   압전 필름 센서는 진동 모니터링 및 고장 감지에도 사용될 수 있습니다. 로봇의 움직이는 부품의 진동을 모니터링하여 초기 고장 또는 이상을 감지함으로써 예방 유지보수를 가능하게 해줍니다. 또한 외부 환경의 진동 특성을 감지하여 로봇이 복잡한 지형과 동적인 상황에 대한 적응력을 향상시킬 수 있습니다.

Murata Picoleaf Application

초박형 및 고감도 압전 필름 센서

Murata는 독자적인 압전 기술을 활용하여 Picoleaf™ 압전 필름 센서를 선보였습니다. 이 유연하고 얇은 센서는 굽힘, 비틀림, 압력, 진동 등의 고감도 감지가 가능합니다. 기존 센서에 비해 설치 공간을 절약하며, 얇기, 조립 성능, 내구성을 개선하였습니다.
 
또한, Picoleaf™ 에 사용된 압전 필름 소재는 식물 조직에서 추출한 젖산을 발효시켜 만든 폴리유산입니다. 식물은 대기 중의 이산화탄소를 흡수하여 전분을 합성하기 때문에, 이 소재는 지구온난화에 기여하는 이산화탄소 총량을 증가시키지 않습니다. 이는 환경 지속 가능성을 지원하는 탄소 중립 소재입니다.
 
Picoleaf™ 압전 필름 센서의 주요 특징으로는 출력 신호의 증폭률 조절 가능, On/Off 판단 임계값 설정 가능, 및 필터 구성 설정 가능 등이 포함됩니다. 최대 4채널의 신호를 제어하고 모니터링할 수 있으며, GUI를 통해 다양한 설정과 출력 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 또한 데이터를 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
 
Picoleaf™ 의 두께는 0.2mm 이하로, 디스플레이 또는 터치 패널과 결합하더라도 공간을 절약할 수 있습니다. 2.5 × 7.0mm의 소형 크기로 초소형 사이즈를 실현하였습니다. Picoleaf™의 유연한 구조는 고안된 기기의 곡면에 접착될 수 있으며, 원형 물체에 감싸는 것과 같은 응용이 가능합니다. 또한 욕실이나 주방과 같은 습한 환경에서도 동작할 수 있으며, 물 속에서 압력을 감지하여 세탁기와 같은 물 사용 장치에도 응용될 수 있습니다. 금속 케이스에 심리스 버튼을 제작하는 것도 가능합니다.
 
Picoleaf™ 압전 필름 센서는 고감도를 특징으로 하며, 1µm 만큼의 미세 변위를 감지할 수 있습니다. 하나의 센서로 전체 디스플레이 표면에 걸쳐 압력을 감지할 수 있습니다. 또한 의도치 않은 근육 움직임, 잡는 힘, 맥박과 같은 생체 신호를 모니터링할 수 있습니다. 센서는 비열전형으로 신체 온도, 태양광, 반도체 열로 인한 드리프트를 제거하여 열 효과에 의해 유발되는 노이즈를 감소시킵니다.
 
Picoleaf™ 는 낮은 전력 소모를 나타냅니다. 센서 자체는 전력을 소비하지 않으며, 구동 증폭 회로는 낮은 전류 소모(약 10µA)로 설계할 수 있습니다. 더욱이, Picoleaf™ 는 식물에서 유래한 폴리유산으로 만들어진 환경 친화적인 유기 압전 필름을 사용하여 제조, 처리 및 분해 과정에서 대기 중 CO2를 증가시키지 않고 지속 가능 개발 목표(SDGs)에 기여합니다. 또한, 유럽의 RoHS 지침을 준수하는 무연 제품입니다.
 
Picoleaf™ 는 압력 감지가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 예를 들어, 누름 감지 특성을 활용한 UI 센서로 작동하거나, 스타일러스에 통합되어 손잡이 상태를 감지하며, 누름 동작을 감지하여 의도치 않은 작동을 방지할 수 있습니다. 또한 높은 감도를 기반으로 맥박 및 호흡 감지와 같은 생체 신호 모니터링에도 응용 가능합니다.
 
Murata는 Renesas Electronics의 GreenPAK™ 프로그래머블 디지털 분석 IC가 장착된 평가 보드도 제공합니다. 이러한 보드는 출력 신호 증폭률 및 On/Off 판단 임계값을 동적으로 조정할 수 있게 합니다. 최대 4채널의 신호를 동시에 처리할 수 있어 다목적 평가 또는 여러 위치에서의 평가를 지원하며, 평가 속도와 효율성을 향상시킵니다. 전용 GUI는 직관적인 파라미터 조정, 조건 저장 및 공유도 가능합니다.

결론

IMU 및 압전 필름 센서는 지능형 로봇에서 정밀한 동작 제어와 유연한 환경 인식을 달성하는 데 필수적인 역할을 합니다. 이 두 가지 유형의 센서는 산업 자동화, 의료 지원 및 서비스 상호 작용과 같은 분야에서 혁신적인 응용을 위한 강력한 기술 지원을 제공합니다. Murata에서 출시한 자이로스코프, 가속도계 및 압전 필름 센서는 로봇 기술이 더 높은 수준의 지능 및 다양화로 발전하도록 돕고, 더 넓은 응용 개발을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.

기사 태그

글로벌
Murata Manufacturing
로봇공학
Arrow Times
기사

관련 뉴스 기사