Arrow Electronic Components Online

스위치 단자와 회로의 기초 이해하기

전자기계 스위치16 11월 2023
더 스마트하고 안전한 자동차 연결 솔루션
모든 기사 보기
대부분의 사용자는 스위치를 조명 켜고 끄는 것과 연관 짓지만, 이러한 간단한 장치는 거의 모든 전자 애플리케이션에서 작동합니다. Electromechanical switches는 예를 들어 전기 회로에서 연결을 끊거나 형성합니다. 가장 일반적인 스위치 유형과 다음 회로 설계에 적용하는 방법을 살펴보겠습니다. 

전기 스위치의 종류

회로 설계에서 가장 일반적인 4가지 유형의 스위치는 다음과 같습니다:

  • Single Pole Single Throw (SPST)
  • Single Pole Double Throw (SPDT)
  • Double Pole Single Throw (DPST)
  • Double Pole Double Throw (DPDT)
수동 스위치는 일상생활에서 더 흔하지만, 같은 개념을 릴레이에 적용할 수 있습니다. 릴레이 는 전기적으로 작동하는 전자기 기계식 스위치입니다. 모든 종류의 스위치는 회로를 제어하는 두 가지 주요 구성 요소, 스위치 폴과 스위치 쓰로우를 가지고 있습니다. 
  • 스위치 폴: 스위치 폴은 스위치나 릴레이가 제어하는 개별 회로의 수를 설명합니다. 나중에 보겠지만, Single Pole Single Throw (SPST) 스위치는 한 개의 회로를 제어합니다.
  • 스위치 쓰로우: 스위치 쓰로우는 스위치의 각 폴이 가질 수 있는 출력 연결 수를 설명합니다. 예를 들어, Single Pole Double Throw (SPDT) 스위치는 한 개의 폴과 두 가지 다른 스위치 출력 옵션을 가지고 있습니다.

SPST 스위치란 무엇입니까?

스위치의 가장 단순한 형태는 SPST 스위치입니다. SPST 스위치는 단일 회로의 기본적인 "온/오프" 제어를 하며, 전기 연결 지점으로 기능하는 두 개의 단자로 구성됩니다. 스위치를 "온"으로 전환하면 두 단자 간의 연결이 설정됩니다. 스위치를 "오프"로 전환하면 단자 간의 연결이 끊어집니다.   현재 있는 방의 전등 스위치는 아마도 SPST 스위치를 사용하고 있을 것입니다. 스위치가 "오프" 위치에 있을 때, 회로가 끊어져 불이 꺼집니다. 스위치를 "온"으로 설정하면 연결된 두 단자가 회로를 완성하여 불이 켜집니다.

SPDT 스위치란 무엇인가요?

SPDT 스위치는 세 개의 단자로 구성되며, 소스 단자와 두 개의 출력 단자 중 하나를 연결합니다. SPDT 스위치는 "ON/ON" 구성을 가능하게 하며, 이는 스위치의 입력 단자가 스위치가 제어하는 두 개의 가능한 회로 중 하나를 항상 완료하고 있음을 의미합니다.

  • 스위치가 "ON-1" 위치에 있으면 입력 단자와 첫 번째 출력 단자 간의 연결이 이루어져 첫 번째 회로가 완성됩니다.
  • 스위치가 "ON-2"로 설정되면 두 번째 출력 단자가 입력 단자와 연결되어 두 번째 회로가 완성됩니다.
두 회로 옵션 모두 입력 단자에 의존하므로, 이 스위치는 단일 극 스위치입니다. 왜냐하면 특정 시점에 하나의 완성된 회로만 존재할 수 있기 때문입니다. 혼란스럽게도 일부 SPDT 스위치에는 세 번째 구성이 존재합니다. 이 세 번째 스위치는 "OFF" 상태로 설정될 수 있으며, 이 경우 어느 회로 1이나 2도 완성되지 않습니다. 이러한 SPDT 스위치 구성은 "ON/OFF/ON"으로 표시됩니다.

DPST 스위치란 무엇입니까?

더블 폴 싱글 스로우 (DPST) 스위치는 네 개의 서로 다른 단자가 있으며, 일반적으로 두 개의 소스 단자를 해당 출력 단자에 연결하는 데 사용되지만, 서로 연결되지는 않습니다. DPST 스위치는 터미널 쌍이 연결되거나("켜짐") 연결되지 않은("꺼짐") "ON/OFF" 구성에서 사용할 수 있습니다. 스위치에 1, 2, 3, 4로 번호가 매겨진 네 개의 단자가 있다고 상상해 보십시오:

  • 단자 1과 3은 첫 번째 단자 쌍으로, 단자 2와 4와는 완전히 전기적으로 격리되어 있습니다.
  • 단자 2와 4는 두 번째 쌍입니다.
  • 스위치가 "켜짐" 위치에 있으면, 단자 1과 3 사이에 연결을 만들어 회로 1을 완성합니다.
  • 단자 2와 4는 동시에 연결되어 격리된 회로 2를 완성합니다.
기능적으로, DPST 스위치는 두 개의 SPST 스위치가 동시에 작동하는 것과 동일합니다. DPST 스위치의 주요 장점은 두 회로가 서로 완전히 격리되어 있다는 것입니다. 이 설정은 다른 전압을 사용하는 응용 분야에서 유리할 수 있습니다. DPST 스위치의 실용적인 예로는 상태 표시등 회로가 높은 전압의 부하 회로 연결을 나타내는 경우입니다.

DPDT 스위치란 무엇입니까?

더블 폴 더블 쓰로우(DPDT) 스위치는 여섯 개의 단자가 있으며, 그 중 두 개는 독립된 입력 단자입니다. 각각의 폴은 두 개의 다른 회로를 완성할 수 있습니다. 즉, 각 입력 단자는 두 개의 출력 단자와 연결되며, 네 개의 출력 단자는 모두 별개입니다. 이곳에서 다루는 가장 발전된 유형의 스위치인 DPDT 스위치를 주문할 때는 반드시 데이터시트를 참조하십시오. 아래 이미지는 NKK Switches' 이중 밀봉, 방수 패키지 S-series S7AWB 스위치의 이미지입니다.

Fundamentals of Switch Poles Throws

데이터시트 하단에 있는 "Throw & Schematics" 섹션을 참고하세요. 이 섹션은 두 입력 단자(2와 5)와 각각의 출력 단자(1과 3, 4와 6)에 대해 보여줍니다. S7AWB 모델은 세 가지 스위치 위치(상, 중앙, 하)로 구성되어 있습니다. 스위치가 "상" 위치에 있을 때, 입력 단자 2는 출력 단자 3에 연결됩니다. 입력 단자 5는 전기적으로 분리되어 있지만 출력 단자 6에 연결됩니다. 스위치와 릴레이를 설계하고 구매할 때 두 가지 중요한 점을 기억하세요:

  • 제조업체는 더 복잡한 스위치의 포장재를 더 단순한 모델에 사용함으로써 제조 비용을 절감하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어, S21AWB 는 더 간단한 DPST 스위치이지만 다른 S시리즈 스위치와 동일한 이중 밀폐 방수 패키지에 들어있습니다. 데이터시트의 나머지 모델은 모두 DPDT 스위치입니다. 어떤 독특한 상황에서는 스위치 터미널이 완전히 사용되지 않을 수 있으므로 스위치를 배선할 때 관련 데이터시트를 참고하세요.
  • 스위치는 특정 애플리케이션에 이상적인 "모멘터리 택틱"을 갖는 경우가 많습니다. 모멘터리 택틱은 자동차의 자동 창문 버튼과 같습니다. 사용자가 작동시키는 동안에만 스위치 위치가 활성 상태입니다. 사용자가 눌렀다 놓으면 스위치는 원래 위치로 돌아옵니다. 위의 데이터시트는 괄호를 사용하여 모멘터리 택틱 기능을 표시합니다. 모멘터리 스위치 구성을 특징으로 하는 스위치는 "(ON) OFF ON" 또는 "(ON) OFF (ON)"으로 표시될 수 있습니다.

결론

많은 다른 유형의 스위치는 다양한 극/투입 구성을 특징으로 하며, 6PDT 토글 스위치나 DP3T 토글이 있습니다. 로터리 스위치는 거의 무제한의 극 및 투입 조합으로 구성됩니다. 기본적인 극 및 투입 조합의 유형을 이해하는 것은 단순하고 복잡한 회로를 설계하는 데 매우 유익할 것입니다.

기사 태그

글로벌
NKK Switches
기사
릴레이
전기 기계 스위치

관련 뉴스 기사