Arrow Electronic Components Online

Lightning과 USB-C의 차이점은 무엇인가요?

커넥터01 3월 2023
이 이미지는 USB-C 커넥터가 있는 것과 Lightning 커넥터가 있는 두 개의 흰색 충전 케이블을 클로즈업으로 보여줍니다.
모든 기사 보기

대부분의 수동 및 전기기계 부품(PEMCO)처럼, 커넥터는 종종 현대 전자기기의 숨은 영웅입니다. 우리의 기기는 수백 개의 내부 및 외부 커넥터를 포함할 수 있습니다. 기술의 발전은 커넥터에 새로운 요구를 부과하며, 독점적인 혁신을 촉발합니다. 그러나 이러한 혁신은 불필요한 전자 폐기물을 초래하고 기기 간의 호환성을 저해할 수 있습니다.

이 혁신과 궁극적인 기술 격리의 현대적 예로 Apple의 Lightning 커넥터가 있습니다. 2024년 12월까지 유럽 연합은 모든 전화가 USB-C 커넥터와 호환되도록 규정했습니다.

이 문서에서는 EU 판결과 Lightning 및 USB-C 커넥터 간의 기술적 차이점을 설명합니다.

라이트닝에서 USB-C로의 전환

출시 당시 Apple의 Lightning 플러그/리셉터클은 시장에서 가장 뛰어난 데이터 및 전력 커넥터 시리즈 중 하나였습니다. 오늘날 USB-C와 같은 다른 관련 커넥터 솔루션에 비해 성능이 매우 떨어지며 불필요한 전자 폐기물과 소비자 지출을 발생시킵니다. 유럽 연합 의회는 폐기된 충전기가 매년 유럽에서 11,000 미터톤의 전자 폐기물을 차지한다고 추정하고 있습니다.

2022년 10월, 유럽 연합은 "휴대용 휴대폰, 태블릿, 디지털 카메라, 헤드폰, 헤드셋, 휴대용 비디오 게임 콘솔, 휴대용 스피커...는 기기 측에 USB-C 단자를 장착해야 하고(유럽 표준 EN IEC 62680-1-3:2021에 설명된 대로), 충전 전력이 60와트 미만인 경우 동일한 표준을 준수하는 케이블로 충전이 가능해야 한다"는 법을 채택했습니다. 이 법은 2024년 말까지 시행되어야 합니다.

Apple이 필요 시기보다 더 일찍 USB-C로 전환할 수 있지만, 기술적인 관점에서 이는 좋은 일일까요? 네. USB-C는 Lighting 커넥터보다 훨씬 뛰어난 기능을 제공합니다.

Lightning 커넥터란 무엇인가요?

Lightning 커넥터는 독점적인 소형 8핀(또는 16핀) 커넥터로, 양면 사용이 가능하며 Apple이 제조한 iPhone 및 기타 다양한 소형 전자 기기에 데이터 전송과 전원을 제공합니다. 이는 2012년 9월 iPhone 5, iPod Touch (5세대), iPod Nano (7세대)와 함께 도입되었습니다. 6.7mm x 1.5mm의 연결은 480Mb/초의 데이터 전송 속도를 달성할 수 있지만 비디오 출력은 지원하지 않습니다.

USB-C 커넥터란 무엇인가요?

USB-C 커넥터는 다양한 장치 유형과 제조업체에서 사용하는 산업 표준 커넥터입니다. USB-C 커넥터는 24개의 핀을 사용하며, 단일 케이블을 통해 충전, 데이터 전송, 비디오 출력을 지원합니다. USB-C는 최대 10Gbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있으며, 이는 Lightning 커넥터의 거의 20배에 해당합니다. 무엇보다 중요한 것은 USB-C 포트가 Lightning 포트보다 더 견고하고 내구성이 높아 시간에 따라 더 신뢰할 수 있다는 점입니다. USB-C는 2014년 8월에 소개되었으며, 2016년 7월 IEC에 의해 채택되어, Lightning 케이블보다 약간 더 현대적입니다.

USB-C: 더 지속 가능하고 강력한

궁극적으로, 유럽 연합의 지침은 독점 및 산업 표준 데이터 커넥터 간의 불필요한 중복을 줄이는 것을 목표로 합니다. Apple은 Lightning 케이블 금지가 전자 폐기물을 증가시킬 것이라고 주장했지만, 모든 소형 전자 기기에 USB-C를 표준화하는 것이 궁극적으로 생산되는 새로운 충전기와 케이블의 수를 줄일 수 있습니다. 기술적 관점에서 USB-C는 Lightning 케이블보다 훨씬 더 발전되었습니다. 그러나 Apple이 계획했을 다음 커넥터보다 더 발전된 것일까요? 우리는 결코 알 수 없을지도 모릅니다.

Arrow.com에서 최고의 제조업체의 다양한 커넥터 유형을 쇼핑하세요. 아래에서 시작할 수 있는 인기 있는 USB Type C 커넥터를 찾아보세요.

기사 태그

글로벌
USB
기사
커넥터

관련 콘텐츠