Arrow Electronic Components Online

ワイヤレスの未来とWi-Fi 6E技術の理解

接続10 1月 2024
人間の手が未来的なデジタルインターフェースに向かって伸びており、その中心に「Wi-Fi 6」という用語が表示されています。背景には接続と通信を表す青いアイコンが輝いており、右上には「Amphenol」という言葉がはっきりと見えます。
すべての記事を表示

近年では、すべてがより高速化しています。特に自動車、電子機器、通信分野では顕著です。しかし、顧客はさらに高速なものを求めており、それに応えるのはテクノロジー業界の役割です。本記事では、高速なWi-Fi 6通信への移行を可能にする革新的なAmphenolケーブルアセンブリとRFコネクタを紹介します。

Wi-Fi 6、別名802.11ax Wi-FiおよびAX Wi-Fiは、次世代のWi-Fi技術における業界標準です。このシステムと普及は、Amphenolが製造するケーブルアセンブリや高周波(RF)コネクタによって提供される相互接続性に依存します。これらのソリューションは、Wi-Fi 6がグローバル市場に浸透する際の速度とネットワークの信頼性を実現する上で重要です。RFインターコネクトは、シームレスな内部プロセスと接続性に依存するワイヤレスネットワークの成功に不可欠な要素です。そのため、Wi-Fi 6が消費者および企業に提供するものを理解することが重要です。

  • Wi-Fi 6 は、1024-QAM (直交振幅変調) と 160 MHz チャネルを使用して、従来の 256-QAM 802.11ac の 6.9 Gbps と比較して最大 9.6 Gbps の速度を提供します。
  • 1024-QAM技術は、各シンボルが8ビットではなく10ビットを運ぶことを可能にし、従来の802.11ac 256-QAMネットワークと比べて25%の改善を実現します

A nighttime cityscape features illuminated skyscrapers and buildings, overlaid with digital icons representing wireless network connections.

消費者にとって、これはシームレスなストリーミングとインターネット対応サービスの利用につながります。Wi-Fi 6は、以下を通じてネットワーク上のデバイスに対して4倍の容量を提供します。

    • 8x8 アップリンク/ダウンリンク
    • MU-MIMO(マルチユーザー・マルチプルインプット・マルチプルアウトプット)
    • OFDMA (直交周波数分割多元接続)
    • 混雑したネットワークにおいても継続的な信頼性を可能にするBasic Service Set (BSS) coloring。
    • Wi-Fi 6は、4倍長い直交周波数分割多重 (OFDM) シンボルを利用します (その結果、4倍のサブキャリアを生成)。これにより、11%の速度向上とネットワークカバレッジの改善を可能にします。

    さらに、160 MHz のチャネル幅(802.11ac の 80 MHz から増加)は、デバイスとルーター間の接続をより高速化します。この結果、ストリーミング時の遅延やバッファリングの可能性が軽減されます。

    以前の802.11acチャネルではOFDMA技術を利用することができませんでしたが、Wi-Fi 6はこの機能を活用してルーターを使用し、複数のデバイスに同時にパケットやデータを転送することが可能です。これにより、ネットワーク全体の混雑や速度低下を引き起こさず、ユーザーにとってより速いアップロードとダウンロードが実現します。Wi-Fi 6の8x8 MU-MIMO機能はこれをさらに推進し、接続されたユーザーが最大8つのアップロードまたはダウンロードのストリームを活用しても、帯域幅の品質に目に見える低下が生じないようにします。

    Wi-Fi 6の市場潜在性

    Wi-Fi 6の市場ポテンシャルは、地理的な広がりと資本利益の両面で非常に大きいです。

      • 2022年の市場規模は115.9億ドルで、2022年から2027年の間に年平均成長率(CAGR)17.9%で成長し、最終的には262億ドル以上に達すると予測されています(2022年にはアジア太平洋が世界市場収益の31%を占めました)。
      • この成長の主な原動力は、インターネットユーザーの増加であり、結果として混雑した環境にもかかわらず、速度と信頼性を維持できるネットワークが求められています。
      • さらに、ストリーミングメディアの全体的な品質が向上するにつれて(解像度など)、これを円滑に実現するためのWi-Fiネットワークの能力に対する要求が増大します。

      A wide-angle view of a high-tech data center corridor lined with server racks on both sides.

      市場成長に関する主な制約は、同一チャネル干渉および競合損失です。競合損失は、複数のクライアントが単一のアクセスポイントに接続する際に発生するネットワークパフォーマンスの低下です。同一チャネル干渉は、同じ無線周波数 (RF) チャネルを使用する複数のアクセスポイントが互いのネットワークパフォーマンスに影響を与える場合に発生します。

      これらの問題は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパなど、Wi-Fiインフラが十分に発展した地域で広く見られます。これらの地域にさらにWi-Fiネットワークを統合することは、これらの問題を悪化させ、新しいアクセスポイントの増加やそれに伴うユーザーの分散に関する懸念を引き起こしています。

      Wi-Fi 6とWi-Fi 6eの違いは何ですか?

      標準的なWi-Fi 6とWi-Fi 6拡張(6E)の主な違いは、6Eがそれを利用できるデバイスに対していわゆる「高速レーン」を作り出す点であり、これにより全体的に遅延が低くなり速度が向上することです。Wi-Fi 6対応デバイスは6 GHz帯域内でデータを迅速に転送でき、ネットワーク自体がレガシーデバイスによって混雑していないという恩恵を受けます。組織レベルでは、Wi-Fi 6Eは安全なネットワーク通信を可能にする強化されたセキュリティ対策を提供します。Wi-Fi Allianceは、すべてのWi-Fi 6EデバイスがWi-Fi Protected Access 3(WPA3)によって保護されることを義務付けており、これによりネットワーク分類内のアクセスポイント全体で統一されたセキュリティが保証されます。

      A minimalist illustration features a laptop with two gear icons displayed on its screen, symbolizing technology and automation. Lines extend from the laptop to circular nodes, representing digital connectivity and network integration.

      産業環境での応用

      Wi-Fi 6は速度、信頼性、セキュリティの面で大幅な改善を提供するため、産業用途における資産としての展望は非常に重要です。サプライチェーンや製造分野では、Wi-Fi 6により、リモートでの複雑なメンテナンスや診断機能を強化することで透明性とセキュリティが向上します。Wi-Fi 6は直交周波数分割多元接続 (OFDMA) を採用しており、複数のユーザーが性能を低下させることなく同時にチャネルにアクセスできます。この産業環境では、帯域幅の異なる複数のユーザーがWi-Fi 6アクセスポイント (AP) のフルスピードを同時に活用できることを意味します。

      産業環境でも、Wi-Fi 6のビームフォーミングという伝送技術の恩恵を受けることができます。前世代のネットワーク技術もビームフォーミングを利用していましたが、Wi-Fi 6では同時ユーザーアクセス用のストリーム数が4本から8本に倍増しています。産業環境においては、これによりユーザーに提供される全体的な帯域幅が大幅に増加することになります。

      Wi-Fiの次は何でしょうか?

      Wi-Fi 7(802.11be とも呼ばれる)は、Wi-Fi 6(802.11ax)に続く次世代のWi-Fi技術として期待されています。Wi-Fi 6および6Eと比べて大幅な改善を約束しており、最大で4倍速い速度を提供します。この技術は、業界標準の3つのバンド(2.4 GHz、5 GHz、および 6 GHz)すべてで動作し、スペクトルリソースを完全に活用します。Wi-Fi 6が世界中で増加するデバイス数への対応として構築されたのに対し、Wi-Fi 7の目標は、すべてのデバイスに驚異的な速度をより効率的に提供することです。また、遅延を削減し、容量を増大させるだけでなく、安定性と効率性を向上させるための巧妙な進歩も含まれています。

      Wi-Fi 7はどのような利点をもたらしますか?

      • 高速データレート: Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6と比べてさらに高速なデータレートを提供することを目指しており、より速く信頼性の高いワイヤレス接続に対する需要の増加に応えます。これは、高度な変調およびエンコーディング技術を通じて実現されます。
      • 改善されたスペクトル効率: Wi-Fi 7は、利用可能な電波スペクトルをより効率的に利用するよう設計されており、デバイス密度が高い環境での性能を向上させます。
      • 強化されたMU-MIMO(マルチユーザー、マルチ入力、マルチ出力): MU-MIMO技術は、複数のデバイスがルーターと同時に通信できるようにし、ネットワーク全体の効率を向上させます。Wi-Fi 7では、この機能がさらに洗練され強化されることが期待されています。
      • チャネル帯域幅の拡大: Wi-Fi 7はより広いチャネル帯域幅をサポートしており、より高速なデータ伝送を可能にします。Wi-Fi 6Eでは最大160 MHzまで対応可能ですが、Wi-Fi 7では最大320 MHzのチャネルに対応しています。これにより、特に高いデータレートが重要なシナリオにおいて、パフォーマンスの向上が期待できます。
      • 高いQAM: 直交振幅変調(QAM)は、無線周波数波でデータを送受信するための方法です。値が高いほど、より多くの情報を含めることができます。Wi-Fi 7は4K-QAMをサポートしており、Wi-Fi 6は1024-QAMをサポートしていたのに対し、Wi-Fi 5はさらに制限されており、256-QAMのみでした。
      • より高い信頼性: 新しい標準には、干渉を緩和し、混雑したワイヤレス環境でも一貫性があり信頼性の高い接続を確保するメカニズムが含まれる可能性があります。
      • 後方互換性: 従来のWi-Fi標準と同様に、Wi-Fi 7は古いWi-Fiデバイスとの後方互換性があると期待されており、これらのデバイスは速度が遅いもののWi-Fi 7ルーターに接続することができます。
      • セキュリティ強化: Wi-Fi 7 には、進化するサイバーセキュリティの脅威や脆弱性に対応するための最新のセキュリティ機能が含まれる可能性があります。
      • IoTおよびスマートデバイスのサポート: Wi-Fi 7は、多くの場合、独自の接続要件を持つ増加するIoT(Internet of Things)デバイスのための改善されたサポートを提供することが期待されています。
      • エネルギー効率: 携帯通信技術ほど顕著ではないものの、Wi-Fi 7 は特定のシナリオでデバイスのバッテリー寿命を延ばすためのエネルギー節約機能を導入する可能性があります。

      以前の世代と何が違うのですか?

       Wi-Fi 6Wi-Fi 6EWi-Fi 7
      発表日201920212024(予定)
      IEEE規格802.11ax802.11ax802.11be
      最大データレート9.6 Gbps9.6 Gbps46 Gbps
      対応周波数帯2.4 GHz, 5 GHz2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
      チャネルサイズ20, 40, 80, 80+80, 160MHz20, 40, 80, 80+80, 160 MHz最大 320 MHz
      変調方式1024-QAM OFDMA1024-QAM OFDMA4096-QAM OFDMA
      MAC//MLO

      出典: TP Link

      MLO技術

      Wi-Fi 7は、複数の無線バンドを通じてデータの送受信を同時に行い、単一の集約された接続を実現するマルチリンクオペレーション (MLO) 技術を導入します。これにより、より高速なスループット性能が提供されます。

      A visual diagram illustrates the concept of network link aggregation. On the left, a wireless router is shown with two labeled connections, Link 1 and Link 2, feeding into a central aggregation cylinder. The output is labeled as Multi-link, leading to a smartphone on the right.

      Wi-Fi 7の市場可能性

      • Wi-Fi 7市場は2023年に10億米ドルと推定され、2030年には242億米ドルに達すると予測されています。2023年から2030年までの年平均成長率(CAGR)は57.2%です。
      • モノのインターネット (IoT) の普及率の上昇が市場成長の主な原動力です。
      • 北米は予測期間中に最高の成長率を維持すると予想されています。
      • Wi-Fi 7市場において、高い設置費用と周波数帯の混雑が大きな課題となっています。

      さまざまな業界でのアプリケーション

      • ビジネス
      • メディアおよびエンターテインメント
      • スマートホーム
      • スマートシティ
      • ヘルスケア
      • 公共安全
      • 教育機関

      最近の展開

      • 2022年12月、Rohde & SchwarzとBroadcomは、Broadcom Wi-Fi 7チップセット向けの自動試験ソリューションの提供を発表しました。
      • 2023年1月、MediaTekはCES 2023で家庭用ゲートウェイ、メッシュルーター、テレビ、ストリーミングデバイスなどの製品カテゴリにおいて、消費者向けWi-Fi 7製品を発表しました。
      • 2023年3月、LouneaはTP-Linkと提携し、家庭用無線ネットワークにWi-Fi 7標準を提供するフィンランド初のWi-Fi 7事業者となりました。

      関連Amphenol製品

      Amphenol RFは、次世代のWi-Fiを処理するのに十分な速さでデータ転送が可能な多数の高帯域幅インターフェースを開発しました。新しいWi-Fi技術には、より多くのデータをより速く、そしてより小さいサイズで運ぶことができるコネクタとケーブルアセンブリが必要です。

      2.2-5および4.3-10インターフェースは、軽量で頑丈なコネクタをより小型のデザインで提供するため、Wi-Fiアプリケーションに理想的です。特に信頼性が高く耐候性に優れたレガシー 7-16コネクタは、厳しい環境に耐える耐久性が必要な無線インフラ用途向けに設計された完璧なソリューションです。 TNCは、 IP67 防水バージョンで利用可能であり、次世代Wi-Fiにおいてさらに高い信頼性をサポートします。

      特定の製品もあり、例えば HD-EFI や HD-AFIがあります。これらは超コンパクトなインターフェイス設計です。サイズが小さいにもかかわらず、これらの製品は混み合った環境でも一貫性と信頼性のある接続を提供するWi-Fiアプリケーションをサポートできます。

      最後に、Amphenol RF の高性能シリーズ SMA、 SMP、および SMPM は、より広いチャネル帯域幅をサポートし、高速データ伝送を可能にします。

      完全なソリューションとして、スマートフォンやタブレットなどのIoTデバイス向けに設計されたRFアンテナは、組み込みチップやPCBバージョンを含むさまざまな外部および内部構成で利用可能です。

      記事タグ

      Wi-Fi®
      コネクタ RF
      オートメーション
      ワイヤレス
      Amphenol RF
      Amphenol

      関連ニュース記事

      すべて表示