Arrow Electronic Components Online

LightningとUSB-Cの違いは何ですか?

コネクタ01 3月 2023
この画像は、USB-Cコネクタ付きの白い充電ケーブルとLightningコネクタ付きの白い充電ケーブルのクローズアップビューを特集しています。
すべての記事を表示

ほとんどの受動および電気機械部品 (PEMCO) と同様に、コネクタは現代の電子機器の無名の英雄であることが多いです。私たちのデバイスには、内部および外部の数百のコネクタを含んでいる可能性があります。技術の進歩はコネクタに新しい要求を課し、独自の革新を促進します。しかし、この革新は不要な電子廃棄物を生み出し、デバイス間の互換性を妨げる可能性があります。

この革新と最終的な技術的サイロの現代的な例として、AppleのLightningコネクタがあります。2024年12月までに、欧州連合はすべての電話がUSB-Cコネクタと互換性を持つことを義務付けています。

この記事では、EUの判決とLightningコネクタとUSB-Cコネクタの技術的な違いについて説明します。

Lightning から USB-C への移行

発売されたとき、AppleのLightningプラグ/レセプタクルは市場で入手可能な最も高性能なデータと電源コネクターシリーズの一つでした。現在では、USB-Cなどの他の接続ソリューションに比べて性能が大きく劣っており、不要な電子廃棄物と消費者の支出を生み出しています。欧州連合議会は、廃棄された充電器が毎年ヨーロッパで11,000トンの電子廃棄物を占めていると推定しています。

2022年10月、欧州連合は「携帯電話、タブレット、デジタルカメラ、ヘッドフォン、ヘッドセット、携帯型ビデオゲームコンソール、ポータブルスピーカーには(ヨーロッパ標準EN IEC 62680-1-3:2021に記載されているように)デバイス側にUSB-C受け口を装備し、充電電力が60ワット未満の場合、同じ標準に準拠したケーブルで充電可能である必要がある」という法律を採択しました。この法律は2024年末までに施行されます。

Apple が規定よりも早く USB-C に移行する可能性がありますが、技術的な観点から見て、これは良いことでしょうか?はい。USB-C は Lightning コネクタよりも性能においてはるかに優れています。

Lightningコネクタとは何ですか?

Lightningコネクタは、Appleによって製造されたiPhoneやその他のさまざまな小型電子機器にデータ転送と電力を提供する、リバーシブルで小型の8ピン(または16ピン)の独自コネクタです。これは2012年9月にiPhone 5、iPod Touch(第5世代)、およびiPod Nano(第7世代)を通じて導入されました。この6.7mm x 1.5mmの接続は、480 Mb/秒のデータ転送速度を実現できますが、ビデオ出力はサポートしていません。

USB-Cコネクタとは何ですか?

USB-Cコネクタは、さまざまなデバイスタイプやメーカーによって使用される業界標準のコネクタです。USB-Cコネクタは24ピンを利用し、ケーブルを介して充電、データ転送、ビデオ出力をサポートします。USB-Cは最大10Gbps(Lightningコネクタのほぼ20倍の速度)でデータを転送できます。最も重要なのは、USB-CポートはLightningポートよりも頑丈で耐久性があり、長期間にわたってより信頼性が高いことです。USB-Cは2014年8月に導入され、2016年7月にIECによって採用され、Lightningケーブルよりわずかにモダンです。

USB-C: より持続可能で強力

最終的に、欧州連合の指令は、専有および業界標準のデータコネクタ間の不必要な重複を減らすことを目指しています。Appleは歴史的にLightningケーブル禁止が電子廃棄物を増加させると主張してきましたが、すべての小型電子機器がUSB-Cに標準化されることで、新しい充電器やケーブルの生産が最終的に減少する可能性があります。技術的な観点では、USB-CはLightningケーブルよりもはるかに進んでいます。しかし、Appleが計画していた次のコネクタよりも進んでいるのでしょうか?それは私たちには分からないかもしれません。

Arrow.comでは、トップメーカーのUSB-Cコネクターを含む、さまざまな種類のコネクターを購入できます。人気のあるUSB Type Cコネクターを以下からご覧ください。

記事タグ

グローバル
USB
記事
コネクタ

関連記事