Arrow Electronic Components Online

可変抵抗器

Bourns、BI Technologies、TE Connectivity、Vishay、Honeywell、TT Electronicsなど、トップメーカの可変抵抗器を Arrow.com でお買い求めください。Arrow.comは、あらゆる用途に対応した数千種類のトリマー、ポテンショメーター、レオスタットを取り揃えています。 可変抵抗とは何ですか? 可変抵抗器は、スライダーやノブで調整できる抵抗器です。これらは電圧分圧器に使用されたり、レオスタットとして電流の流れを直接調整したりすることができます。可変抵抗は線形(位置の変化が位置の変化に直接相関する)または非線形テーパー構成(一般的に対数型)で使用されます。 対数テーパーは、抵抗の変化をノブやスライダーの物理的位置に対して指定された対数曲線に沿って引き起こします。これは音声用途において重要であり、人間の耳に聞こえる音の出力の変化の大きさをより正確に模倣するために重要です。 ノブ型ポテンショメーターは、単一回転または複数回転型のいずれかで、抵抗レベルの範囲は「単一」—一般的には270°—回転、または数回転の連続で設定されます。多回転セットアップは、精密な抵抗設定が必要な場合に特に有用です。可変抵抗器は、頻繁にアクセスできるように制御ボードに組み込むように設計されている場合もあれば、ドライバーで調整され、一度だけまたはまれに設定されることを目的としたトリムポット(トリマー)として設計されている場合もあります。 可変抵抗器は、計装、照明、体積制御などの自動車・医療分野を含む、商業、住宅、産業の幅広い用途で使用されています。Arrow.comは、幅広い抵抗値、テーパースタイル、物理特性、パッケージングスタイル、動作温度範囲を提供します。 可変抵抗に関する情報や、今日の可変抵抗メーカの在庫品をご購入するには Arrow.com をご利用ください。

12,558

総製品数

すべて表示