Arrow Electronic Components Online

フォトインタラプター

フォトインタラプタは、基本的に送信部品と受信部品を一つにまとめた光センサーです。赤外線発光器は通常、送信素子として使用され、赤外線検出器は受信素子として用いられます。検出素子は通常、結合したビームのみを検出するためにシールドされています。この2つの素子は、物体が光源と検出器の間に入ったときに検出できるように設計されています。

ガリウムヒ素赤外線LEDはフォトインタラプタで最も一般的な光源です。シールドされたNPNシリコンフォトトランジスタが一般的に使用される検出素子です。オン/オフスイッチャーとして動作し障害物を検出するために、ほとんどのフォトインタラプタは透過技術を採用しています。フォトインタラプタの設計仕様は、主に用途やメーカによって異なります。一部は方向や速度を検出できる光学符号化機能を備えています。用途固定のフォトインタラプタは、用途のニーズに合わせて特別な機能が追加されています。

フォトインタラプタはさまざまな業界で多様な用途があり、ペレットディスペンシングシステム、オフィスオートメーション機器、ATM、光学リミットスイッチ、一般的な物体検出など、さまざまな用途で使用されています。産業オートメーションの成長に伴い、フォトインタラプタの応用分野は飛躍的に拡大しています。

861

総製品数

すべて表示