Arrow Electronic Components Online

Gli alti e bassi dei condensatori al tantalio

Adipisicing07 dic 2021
Un cilindro metallico solido è posizionato sulla tavola periodica, evidenziando specificamente l'elemento Tantalio (Ta), numero atomico 73.
Nick Powers
Pubblicato daNick Powers
Visualizza tutti gli articoli

I condensatori sono uno dei componenti più comuni su una scheda elettronica; li troverai accanto a quasi tutti i microchip e in ogni circuito di alimentazione. Nei sistemi vengono comunemente utilizzati per la stabilità decouplando i segnali AC, pulendo la potenza DC in un chip, bypassando per ridurre l'impatto dell'induttanza dei conduttori e filtrando le frequenze indesiderate.

Con la riduzione delle dimensioni dei sistemi, i condensatori sono stati un fattore limitante poiché era necessaria una certa dimensione per ottenere la capacità richiesta, ma ciò è cambiato con l'introduzione e l'uso di condensatori al tantalio. In questo articolo esamineremo alcune delle caratteristiche uniche dei condensatori al tantalio e i loro punti di forza e di debolezza.

Cos'è un condensatore al tantalio?

Ciò che rende unici i condensatori al tantalio è l'uso del tantalio per l'anodo del dispositivo. Questo anodo è configurato come un unico blocco di materiale all'interno dell'involucro, che è molto diverso dallo stile a strati utilizzato nei condensatori MLCC, dove il materiale è sovrapposto su se stesso e poi coperto alle estremità. L'utilizzo del tantalio consente di ottenere uno strato dielettrico molto sottile, risultando in una maggiore capacità per volume e permettendo condensatori più piccoli che possono comunque soddisfare le esigenze dei sistemi moderni. Oltre al buon guadagno in capacità per volume, i condensatori al tantalio hanno anche un ESR o Resistenza Equivalente Serie molto bassa, riducendo le perdite del sistema. Uno svantaggio dell'ESR basso è che potrebbe essere troppo basso per ottenere stabilità nei regolatori di alimentazione, il che deve essere preso in considerazione. 

Come Misurare la Capacità:

A comparative line graph displays capacitance shift over time for wet aluminum and solid tantalum capacitors.

Perché utilizzare i condensatori al tantalio?

Il condensatore al tantalio presenta anche eccellenti caratteristiche di stabilità. In un'ampia gamma di temperature e frequenze, come mostrato nel grafico di KEMET sopra, il condensatore al tantalio manterrà meglio la capacità prevista. Con questa stabilità, si ottiene un comportamento più conforme alle aspettative del sistema, il che è particolarmente importante per i filtri; se la capacità varia troppo, potresti perdere le frequenze desiderate. Oltre alle differenze elettriche, la costruzione del condensatore al tantalio lo rende anche altamente resistente ai problemi di vibrazione, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.

Le precedenti caratteristiche mostrano come i condensatori al tantalio possano essere particolarmente adatti per aiutare nell'elettronica moderna, ma non sono privi di particolarità e ci sono un paio di aspetti importanti da tenere in considerazione quando si desidera progettarli. I condensatori al tantalio sono generalmente dispositivi polarizzati, il che significa che durante la disposizione e l'assemblaggio è necessario prestare maggiore attenzione al loro orientamento. Questo li rende un po' più complessi rispetto a un normale condensatore ceramico, che è solo una caratteristica dei condensatori a base elettrolitica. Quando si inseriscono i condensatori al tantalio in un sistema, è necessario fare attenzione anche alle loro modalità di guasto.

A selection of aluminum and tantalum electrolytic capacitors with solid electrolyte is shown in a row.

Modalità di guasto del condensatore al tantalio

A causa della loro chimica è necessario ridurre le loro capacità di tensione - anche piccoli sovratensioni porteranno a un guasto noto come Cristallizzazione da Campo. Quando i condensatori al tantalio falliscono, possono farlo in modo spettacolare con un'esplosione infuocata e potenzialmente fallire in corto circuito, rimuovendo completamente i loro benefici dal circuito e potenzialmente presentando un corto verso terra per l'alimentazione. Ci sono molte considerazioni su come procedere alla riduzione della tensione, ma uno dei nostri fornitori, AVX, ha un eccellente documento che copre le ragioni per i diversi numeri di riduzione della tensione intitolato “Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors.” La regola generale per le tensioni è di ridurre di un 50% un condensatore al tantalio con un elettrolito di MnO2 e di un 20% con un elettrolito polimerico.

Quando utilizzare un condensatore al tantalio?

Quindi, quando desideri utilizzare un condensatore al tantalio? Quando hai bisogno della massima capacità in uno spazio ridotto, come il disaccoppiamento accanto a un microchip, un'eccellente stabilità su un intervallo di temperature o tensioni, e sei consapevole delle loro caratteristiche uniche in modo da poterle integrare correttamente senza rischiare che il tuo sistema subisca un guasto incendiario.

Tag articolo

Globale
KEMET Corporation
Condensatore polimerico al tantalio
Condensatori
Articolo

Contenuti correlati