Resistori fissi - SMD
Sulla maggior parte dei circuiti stampati odierni, l'elemento resistivo preferito è il resistore a montaggio fisso. Si tratta di norma di piccoli dispositivi rettangolari dotati di rivestimenti/contatti metallici su ogni estremità che possono essere saldati direttamente sulla parte superiore del circuito. Sono componenti che offrono una buona durata fintanto che le specifiche vengono rispettate, e sono facili da montare sui punti di saldatura di un circuito preprogettato.
La creazione di questi resistori è piuttosto simile all'interno di un vasto intervallo di misure ohm. Ciò si ottiene variando la dimensione della sezione trasversale e della lunghezza del resistore invece che modificando gli elementi contenuti all'interno. Poiché un resistore più lungo e un resistore più sottile avranno entrambi un'impedenza di gran lunga maggiore rispetto a un resistore più corto o più ampio, è possibile ottenere valutazioni resistive molto accurate e precise sui resistori montati su superficie singola fissa. La composizione chimica del dispositivo è solitamente un rivestimento in ossido con un elemento in ceramica al centro. Per modellare la ceramica rivestita all'ampiezza e lunghezza esatti per raggiungere l'impedenza corretta che consente di tenere bassa la variabilità vengono usati dei laser.
515,020
Prodotti totali