L'intelligence artificielle rend les maisons intelligentes encore plus intelligentes
Les dispositifs domestiques intelligents sont devenus des outils essentiels pour améliorer le confort de vie, mais les premiers dispositifs domestiques intelligents se contentaient souvent d'accepter passivement les commandes définies par l'utilisateur, manquant encore d'intelligence. Avec le développement de la technologie de l'intelligence artificielle, les dispositifs domestiques intelligents pourront ajuster activement les réglages pertinents pour s'adapter au mode de vie et aux habitudes des utilisateurs. Cet article présentera comment l'intelligence artificielle améliorera la fonctionnalité des dispositifs domestiques intelligents et comment les solutions proposées par Silicon Labs amélioreront la fonctionnalité et la sécurité des dispositifs domestiques intelligents.
L'intelligence artificielle permet aux appareils domotiques de prendre des décisions de manière autonome
Dans de nombreuses œuvres de littérature de science-fiction, des modes de vie futurs avec des maisons intelligentes ont été dépeints, et ces récits deviennent progressivement une réalité. D'un point de vue fonctionnel, l'avenir des maisons intelligentes réside dans l'amélioration du confort, de la sécurité et de l'efficacité énergétique des utilisateurs. Pour atteindre cet objectif, il est crucial de faciliter l'utilisation des capacités des appareils intelligents, en passant de dispositifs passifs obéissants nécessitant un contrôle manuel à des écosystèmes intelligents actifs qui s'adaptent à nos modes de vie. L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) sont les technologies clés nécessaires pour donner aux dispositifs intelligents en périphérie une autonomie. L'IA et le ML transformeront les dispositifs passifs traditionnels en participants actifs de l'écosystème, apportant de la valeur aux utilisateurs grâce à une prise de conscience de l'environnement et des capacités de prise de décision. Cependant, à l'inverse, l'utilisation de l'IA et du ML en périphérie augmentera la demande en matière de sécurité. Une prise de conscience accrue des situations incite à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les dispositifs d'IA et de ML contre les attaques malveillantes. Cela implique que les appareils qui collectent et stockent des données utilisateur doivent empêcher les pirates d'exploiter les appareils intelligents à leurs propres fins, protégeant ainsi la vie privée et la sécurité des utilisateurs. De plus, il est nécessaire d'améliorer la sécurité pour protéger la propriété intellectuelle (PI) contre le vol, car les fabricants de dispositifs ont investi des ressources significatives dans des modèles d'IA et ne souhaitent pas que leurs actifs soient volés et utilisés pour des produits contrefaits. De nombreux appareils domestiques intelligents d'aujourd'hui peuvent être décrits comme passifs obéissants ; ils suivent les instructions et exécutent les fonctions telles qu'elles leur sont données. L'intelligence active dans les maisons intelligentes, en revanche, permet aux appareils de comprendre les schémas et les préférences au sein du foyer grâce à l'observation et au raisonnement. Avec ces données, les maisons intelligentes peuvent prendre des décisions de manière autonome, sans intervention ou programmation manuelle. Les dispositifs domestiques intelligents peuvent juger et décider en fonction des habitudes et des préférences de vie des individus, rendant les applications plus simples et plus pratiques.
Les dispositifs domotiques avancés aident à la prise en charge des personnes âgées
Une des domaines où les maisons intelligentes peuvent vraiment démontrer leur valeur est dans les soins avancés et la surveillance. En tirant parti de l'IA et du ML, les soins aux personnes âgées peuvent être réalisés avec des interventions moins intrusives et offrir un meilleur soutien cognitif. De nombreuses personnes âgées souhaitent conserver leur autonomie, tandis que leurs enfants adultes souhaitent des vérifications régulières pour s'assurer qu'elles ne sont pas tombées, blessées ou qu'elles n'ont pas oublié de prendre leurs médicaments. Dans de tels cas, des capteurs placés dans la maison peuvent suivre les activités de la personne âgée tout au long de la journée, remplaçant ainsi le besoin de caméras. En apprenant leurs comportements quotidiens, les maisons intelligentes peuvent surveiller la santé et la sécurité des personnes âgées et alerter les soignants humains en cas de comportement anormal détecté. Pour atteindre ces fonctionnalités, les capacités intelligentes doivent être maximisées. Initialement, il y avait un consensus général sur le fait que l'IA et le ML se développaient dans le cloud. Cependant, pour des fonctionnalités plus complexes, les appareils doivent collecter des informations plus détaillées sur la maison et ses occupants. De plus, le nombre de dispositifs intelligents installés dans les maisons augmente, entraînant une augmentation rapide du volume de données à traiter en périphérie. L'IA et le ML sont des technologies complexes qui doivent être développées par de nombreux fournisseurs, chacun offrant une assistance pour résoudre les défis de l'intelligence artificielle et ajoutant leur propre valeur. Par conséquent, la capacité des fabricants de puces à fournir une large gamme de composants pour dispositifs intelligents devient cruciale. Plus les options qu'ils peuvent offrir sont complètes, plus l'efficacité du système est élevée, et plus rapide sera l'entrée des fabricants d'appareils sur le marché.
Silicon Labs propose des solutions complètes pour dispositifs intelligents
Silicon Labs est l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil, offrant d'excellentes performances RF et une efficacité énergétique pour vos appareils intelligents. Pour protéger votre propriété intellectuelle contre la contrefaçon et les menaces réseau, Silicon Labs propose des mesures de sécurité IoT avancées grâce à Secure Vault™. De plus, Silicon Labs propose des piles de protocoles étendues, incluant des capacités multiprotocoles dynamiques pour un débogage facile. Par ailleurs, la solution Matter de Silicon Labs s'intègre parfaitement aux kits de développement logiciel (SDK) des écosystèmes de maison intelligente haut de gamme, vous permettant de lancer rapidement des appareils intelligents et de toucher une base d'utilisateurs plus large avec une seule unité de gestion des stocks (SKU). Les SoC et modules sans fil de Silicon Labs sont reconnus pour leurs performances RF exceptionnelles. Le SoC BG21 Bluetooth Low Energy pour appareils alimentés par ligne offre une puissance de transmission jusqu'à +20 dBm (sans module frontal, FEM) et une haute sensibilité de réception, garantissant une connectivité fiable pour vos appareils dans presque tous les endroits de la maison. Pour les besoins en Wi-Fi 6, le SiWx915 de Silicon Labs assure une connectivité cloud ininterrompue pour les environnements à haute densité grâce à ses fonctionnalités SoC (System-on-Chip), NCP (Network Co-Processor) et RCP (Radio Co-Processor). Pour les applications Wi-Fi 4, Silicon Labs propose le WF200 (taille 4 x 4 mm) pour des solutions RCP fiables. Pour les appareils alimentés par batterie ou rechargeables, l'efficacité énergétique est cruciale afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Lors de la conception de connexions Bluetooth Low Energy (BLE) pour des économies d'énergie maximales, le BG27 de Silicon Labs est une solution compacte, ultra-basse consommation et haute performance, adaptée aux applications BLE. Il combine une radio ultra-basse consommation de premier ordre avec un ARM Cortex®-M33 hautes performances, une mémoire importante, un boost DCDC, un compteur de Coulomb et un ADC 16 bits, améliorant ainsi les fonctionnalités des appareils. Le BG27 intègre un compteur de Coulomb, permettant un suivi précis des niveaux de batterie des appareils, offrant aux utilisateurs une expérience d'utilisation ininterrompue. Avec son convertisseur DCDC intégré, le BG27 offre une large plage de tension de 0,8V-1,6V ou 1,71V-3,8V. Prenant en charge l'utilisation de piles alcalines monocellulaires et de piles bouton, le BG27 réduit la taille des produits, diminue les coûts et prolonge la durée de vie des batteries. Pour les applications Wi-Fi, le SiWx917 de Silicon Labs est la solution Wi-Fi 6 la plus économe en énergie du marché, prenant en charge les modes SoC, NCP et RCP, ainsi que la coexistence avec le BLE pour les applications multiprotocoles. Le SoC SiWx917 est idéal pour les appareils sans fil IoT ultra-basse consommation nécessitant une connectivité cloud sécurisée via les réseaux Wi-Fi®, BLE, Matter et IP. Il est particulièrement adapté au développement d'appareils alimentés par batterie avec une longue autonomie. Le SoC SiWx917 inclut un sous-système ultra-basse consommation Wi-Fi 6 et BLE 5.4, un sous-système d'application MCU intégré, des fonctions de sécurité, des périphériques et des sous-systèmes de gestion de l'énergie, le tout intégré dans un boîtier QFN unique de 7x7 mm, offrant une solution entièrement intégrée. Lorsque vos appareils intelligents nécessitent un niveau plus élevé d'intelligence en termes de disponibilité, de fonctionnalité et de différenciation, les capacités d'IA et d'apprentissage automatique (ML) peuvent fournir l'avantage dont vous avez besoin. Le SoC multiprotocoles MG24 de Silicon Labs dispose d'un accélérateur matériel IA/ML intégré, capable d'atteindre jusqu'à quatre fois la vitesse d'inférence ML avec seulement 1/6 de la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité intégrée vous permet d'intégrer davantage d'intelligence dans les appareils alimentés par batterie. Silicon Labs propose des SoC et modules EFR32 pour accélérer la conception, le développement et le déploiement d'appareils intelligents. La plateforme EFR prend en charge les principales normes et protocoles utilisés dans les maisons intelligentes. Elle fournit également les ressources de calcul, de stockage et de sécurité nécessaires pour apporter de l'intelligence à la périphérie. Cette plateforme est soutenue par Simplicity Studio, un environnement de développement intégré offrant des outils et des fonctionnalités pour simplifier et optimiser le développement IoT pour les développeurs de tous niveaux. Silicon Labs propose un portefeuille complet de produits de plateforme de sécurité pour les conceptions IoT. Par exemple, le EFR32 offre des fonctionnalités de sécurité essentielles dans des configurations adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de différentes applications. Silicon Labs exploite également des technologies de sécurité de pointe, y compris TrustZone pour les MCU de l'architecture Arm Cortex-M.
La sécurité est une fonctionnalité essentielle des dispositifs domotiques
La sécurité est l'une des préoccupations majeures des utilisateurs de dispositifs pour maison intelligente. Secure Vault™ de Silicon Labs est une solution de sécurité IoT leader à l'échelle mondiale, conçue pour protéger vos appareils contre les menaces réseau les plus sophistiquées et gagner la confiance des utilisateurs. De plus, Silicon Labs propose des Services de Fabrication de Pièces Personnalisées (CPMS) pour fournir à vous ou à votre fabricant sous-traitant des SoC dotés de fonctionnalités de sécurité personnalisées, protégeant votre propriété intellectuelle contre la contrefaçon lors de la production externalisée. Les attestations de sécurité empêchent les dispositifs contrefaits d'utiliser des identifiants de dispositifs publics pour se faire passer pour des dispositifs authentiques. La technologie Secure Vault est utilisée pour générer des paires de clés publiques/privées uniques pour les dispositifs, basées sur ECC directement sur la puce, avec la clé privée qui ne quitte jamais le dispositif. En utilisant des certificats avec la clé publique, les fabricants de dispositifs ou des services externes peuvent défier les dispositifs à tout moment afin de vérifier que la puce exécutant le dispositif est authentique. Les technologies de démarrage sécurisé et de mise à jour sécurisée de Secure Vault empêchent les pirates de prendre le contrôle des dispositifs en remplaçant le code original par un code apparemment normal mais malveillant, permettant un contrôle à distance de l'appareil. Lorsque le démarrage sécurisé est combiné avec des technologies de racine de confiance et de chargeur sécurisé pour créer une "chaîne de confiance" complète, les fabricants de dispositifs peuvent garantir que seuls des codes applicatifs de confiance sont exécutés, et que les mises à jour de firmware sont authentifiées avant exécution. La gestion sécurisée des clés de Secure Vault empêche les attaquants d'extraire des clés ou des contenus des appareils, grâce à la création d'une clé basée sur une fonction physiquement unclonable (PUF) unique aux caractéristiques de chaque dispositif. Toutes les clés sont cryptées à l'aide de la clé PUF dans la gestion sécurisée des clés. De plus, les clés PUF sont générées au démarrage et ne sont jamais stockées dans la mémoire flash. Le débogage sécurisé de Secure Vault empêche les pirates de contrôler les dispositifs via le port de débogage de la puce. Les fabricants de dispositifs peuvent toujours accéder aux capacités de débogage des dispositifs en utilisant des jetons cryptographiques pour déverrouiller les ports. La technologie anti-sabotage de Secure Vault protège les appareils contre les attaques de sabotage, telles que les perturbations de tension, les interférences magnétiques et les ajustements forcés de température. En cas de détection de tentatives de sabotage, les dispositifs peuvent prendre des mesures appropriées, telles que la suppression immédiate de toutes leurs clés.
Conclusion
La progression rapide des applications de maison intelligente est stimulée par le facteur clé de facilité d'utilisation, et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de permettre aux appareils de réfléchir par eux-mêmes grâce aux technologies d'IA et de ML. Cependant, tout en améliorant la commodité des appareils de maison intelligente, il est également essentiel de veiller à préserver la confidentialité des utilisateurs, à prévenir le détournement des appareils et à protéger la propriété intellectuelle des fabricants d'appareils, pour lesquels les technologies de sécurité nécessaires sont déjà en place. En collaborant avec Silicon Labs, vous pouvez accélérer le développement des appareils de maison intelligente nécessaires pour l'avenir. Agissez dès maintenant pour transformer l'imagination en réalité.
Étiquettes d'article