Comprendre la technologie Wi-Fi 6E et l'avenir du sans fil
Tout est plus rapide de nos jours. Les automobiles, les appareils électroniques et les communications, en particulier. Les clients exigent néanmoins encore plus de rapidité, et c'est à l'industrie technologique de répondre à ce besoin. Cet article explore les ensembles de câbles innovants Amphenol et les connecteurs RF qui peuvent contribuer à permettre la transition vers des communications rapides en Wi-Fi 6.
Le Wi-Fi 6, également connu sous le nom de 802.11ax Wi-Fi et AX Wi-Fi, est la norme industrielle de nouvelle génération pour la technologie Wi-Fi. Ses systèmes et sa prolifération dépendront de l'interconnectivité fournie par les assemblages de câbles et les connecteurs radiofréquence (RF) tels que ceux produits par Amphenol. Ces solutions seront essentielles pour faciliter la rapidité et la fiabilité du réseau du Wi-Fi 6 alors qu'il se déploie sur le marché mondial. Les interconnexions RF sont indispensables au succès des réseaux sans fil qui reposent sur des processus internes et une connectivité homogènes. Il est donc primordial de comprendre ce que le Wi-Fi 6 apporte aux consommateurs et aux entreprises.
- Le Wi-Fi 6 utilise une modulation d'amplitude en quadrature 1024 (1024 QAM) ainsi qu'un canal de 160 MHz pour offrir des vitesses allant jusqu'à 9,6 Gbps, contre 6,9 Gbps pour le 802.11ac traditionnel à 256-QAM.
- La technologie 1024-QAM permet à chaque symbole de transporter 10 bits au lieu de 8, soit une amélioration de 25 % par rapport aux réseaux traditionnels 802.11ac 256-QAM
Pour le consommateur, cela se traduira par un streaming fluide et une utilisation des services connectés à Internet. Le Wi-Fi 6 offre également une capacité quatre fois supérieure pour les appareils sur le réseau grâce à :
- Montée/descente 8x8
- MU-MIMO (multi-utilisateurs multiple-input multiple-output)
- OFDMA (accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence)
- La coloration du Basic Service Set (BSS) permettant une fiabilité continue dans les réseaux congestionnés.
- Le Wi-Fi 6 utilise également un symbole de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) 4 fois plus long (créant ainsi 4 fois plus de sous-porteuses), ce qui permet une augmentation de la vitesse de 11 % et une couverture réseau améliorée.
De plus, la largeur de canal de 160 MHz (par rapport à 80 MHz pour la norme 802.11ac) permet une connexion plus rapide entre votre appareil et son routeur. Cela réduit ainsi le risque de latence ou de mise en mémoire tampon pendant le streaming.
Alors que le canal précédent 802.11ac ne pouvait pas utiliser la technologie OFDMA, le Wi-Fi 6 exploite cette capacité pour permettre aux routeurs de transférer des paquets et des données à plusieurs appareils simultanément sans congestion ni ralentissement du réseau global. Cela se traduit par des téléchargements et des téléversements plus rapides pour l'utilisateur. La capacité 8x8 MU-MIMO du Wi-Fi 6 s'appuie sur cela en permettant aux utilisateurs connectés de bénéficier jusqu'à 8 flux de téléversement ou de téléchargement sans diminution perceptible de la qualité de la bande passante.
Potentiel du marché pour le Wi-Fi 6
Le potentiel du marché pour le Wi-Fi 6 est immense tant en termes de portée géographique que de gains en capital.
- Avec une taille de marché de 11,59 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9 % entre 2022 et 2027, atteignant finalement 26,2 milliards de dollars (31 % des revenus mondiaux du marché étaient attribués à la région Asie-Pacifique en 2022).
- La principale force motrice du marché derrière cette croissance est le nombre accru d'utilisateurs d'internet, ce qui nécessite finalement des réseaux capables de maintenir vitesse et fiabilité malgré des environnements congestionnés.
- De plus, à mesure que la qualité globale des médias en streaming s'améliore (comme avec la résolution), les réseaux Wi-Fi seront davantage sollicités pour rendre cela possible.
La principale contrainte en matière de croissance du marché est l'interférence co-canal et la perte de contention. La perte de contention désigne la faible performance du réseau qui se produit lorsque plusieurs clients se connectent à un seul point d'accès. L'interférence co-canal se produit lorsque plusieurs points d'accès utilisant le même canal de fréquence radio (RF) affectent les performances du réseau les uns des autres.
Ces problèmes sont fréquents dans les régions dotées d'une infrastructure Wi-Fi bien développée, telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe. L'intégration de réseaux Wi-Fi supplémentaires dans ces régions pourrait aggraver ces problèmes et a suscité des inquiétudes concernant la prolifération de nouveaux points d'accès et la répartition des utilisateurs parmi eux.
Wi-Fi 6 contre Wi-Fi 6e, quelle est la différence ?
La principale différence entre le Wi-Fi 6 standard et l'extension Wi-Fi 6 (6E) est que le 6E crée une "voie rapide" proverbiale pour les appareils capables de l'utiliser, ce qui se traduit par une latence globale plus faible et des vitesses plus élevées. Les appareils compatibles Wi-Fi 6 peuvent transmettre rapidement des données dans la bande des 6 GHz tout en bénéficiant du fait que le réseau lui-même n'est pas encombré par des appareils hérités. Au niveau organisationnel, le Wi-Fi 6E fournit des mesures de sécurité renforcées permettant des transmissions réseau sécurisées. La Wi-Fi Alliance a exigé que tous les appareils Wi-Fi 6E soient protégés par Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), ce qui garantit une sécurité universelle sur les points d'accès sous la classification du réseau.
Applications dans le domaine industriel
Étant donné que le Wi-Fi 6 offre des améliorations significatives en termes de vitesse, fiabilité et sécurité, son potentiel en tant qu’atout dans le domaine des applications industrielles est considérable. Dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et de la fabrication, le Wi-Fi 6 permet une transparence et une sécurité accrues en renforçant les capacités de maintenance et de diagnostic complexes à distance. L’utilisation du Wi-Fi 6 de l'accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément au canal sans diminution des performances. Dans cet environnement industriel, cela se traduirait par la possibilité pour plusieurs utilisateurs ayant des besoins en bande passante variés de tirer parti de la pleine vitesse d’un point d’accès (AP) Wi-Fi 6 en même temps.
Les environnements industriels bénéficieront également de la technique de transmission du Wi-Fi 6 : le beamforming. Bien que la génération précédente de technologie réseau ait également utilisé le beamforming, le Wi-Fi 6 offre un doublement du nombre de flux disponibles pour un accès utilisateur simultané (de quatre à huit). Dans un environnement industriel, cela permettrait une augmentation significative de la bande passante globale disponible pour les utilisateurs.
Quelle est la prochaine étape pour le Wi-Fi ?
Le Wi-Fi 7, également connu sous le nom de 802.11be, devrait être la prochaine génération de technologie Wi-Fi succédant au Wi-Fi 6 (802.11ax). Il est en cours de développement avec des promesses d'améliorations majeures par rapport au Wi-Fi 6 et 6E, offrant des vitesses jusqu'à quatre fois plus rapides. Il fonctionne sur les trois bandes standard de l'industrie (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) pour utiliser pleinement les ressources spectrales. Alors que le Wi-Fi 6 a été conçu en réponse à l'augmentation du nombre de dispositifs dans le monde, le Wi-Fi 7 vise à offrir des vitesses exceptionnelles pour chaque dispositif avec une efficacité accrue. Il inclut également des avancées ingénieuses pour réduire la latence, augmenter la capacité et améliorer la stabilité et l'efficacité.
Quels avantages le Wi-Fi 7 apportera-t-il ?
- Débits de données plus élevés : Le Wi-Fi 7 vise à fournir des débits de données encore plus élevés par rapport au Wi-Fi 6, répondant à la demande croissante de connexions sans fil plus rapides et plus fiables. Cela est réalisé grâce à des techniques avancées de modulation et de codage.
- Efficacité spectrale améliorée : Le Wi-Fi 7 est conçu pour utiliser plus efficacement le spectre radio disponible, permettant de meilleures performances dans les environnements à forte densité de dispositifs.
- MU-MIMO amélioré (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) : La technologie MU-MIMO permet à plusieurs appareils de communiquer simultanément avec le routeur, améliorant ainsi l'efficacité globale du réseau. Le Wi-Fi 7 devrait encore affiner et améliorer cette fonctionnalité.
- Largeur de bande de canal accrue : Le Wi-Fi 7 prend en charge des largeurs de bande de canal plus larges, permettant une transmission de données plus rapide. Avec le Wi-Fi 6E, elles peuvent atteindre une largeur de 160 MHz. Le Wi-Fi 7 prend en charge des canaux allant jusqu'à 320 MHz. Cela pourrait entraîner une amélioration des performances, notamment dans les scénarios où des débits de données élevés sont essentiels.
- Modulation QAM plus élevée : La modulation d'amplitude en quadrature (QAM) est une méthode permettant de transmettre et de recevoir des données dans des ondes radiofréquences. Plus elle est élevée, plus elle peut inclure d'informations. Le Wi-Fi 7 prend en charge le 4K-QAM alors que le Wi-Fi 6 prenait en charge le 1024-QAM et le Wi-Fi 5 était encore davantage limité au 256-QAM.
- Meilleure fiabilité : La nouvelle norme devrait inclure des mécanismes pour atténuer les interférences et garantir des connexions plus uniformes et fiables même dans des environnements sans fil encombrés.
- Compatibilité rétroactive : Comme les précédentes normes Wi-Fi, le Wi-Fi 7 devrait être compatible avec les anciens appareils Wi-Fi, leur permettant de se connecter aux routeurs Wi-Fi 7, bien que leur vitesse soit réduite.
- Améliorations de la sécurité : Le Wi-Fi 7 devrait inclure des fonctionnalités de sécurité mises à jour pour faire face aux menaces et vulnérabilités de cybersécurité en constante évolution.
- Prise en charge des appareils IoT et intelligents : Le Wi-Fi 7 devrait offrir un meilleur support pour le nombre croissant d'appareils Internet des objets (IoT), qui ont souvent des exigences de connectivité uniques.
- Efficacité énergétique : Bien que moins marquée que dans les technologies cellulaires, le Wi-Fi 7 pourrait introduire des fonctionnalités d'économie d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie des appareils dans certains scénarios.
Quelles sont les différences par rapport aux générations précédentes ?
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | |
| Date de lancement | 2019 | 2021 | 2024 (prévue) |
| Norme IEEE | 802.11ax | 802.11ax | 802.11be |
| Débit maximal | 9,6 Gbps | 9,6 Gbps | 46 Gbps |
| Bandes | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Taille des canaux | 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz | 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz | Jusqu'à 320 MHz |
| Modulation | 1024-QAM OFDMA | 1024-QAM OFDMA | 4096-QAM OFDMA |
| MAC | / | / | MLO |
Source : TP Link
Technologie MLO
Le Wi-Fi 7 introduira la technologie Multi-Link Operation (MLO), qui permet aux appareils d'envoyer et de recevoir simultanément des données sur plusieurs bandes radio pour créer une connexion agrégée unique. Cela offre des performances de débit plus rapides.
Potentiel du marché pour le Wi-Fi 7
- Le marché du Wi-Fi 7 est estimé à 1,0 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 24,2 milliards USD d'ici 2030, avec un TCAC de 57,2 % entre 2023 et 2030.
- L'adoption croissante de l'Internet des objets (IoT) est le principal moteur de la croissance du marché.
- L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pendant la période de prévision.
- Les coûts élevés d'installation et la congestion du spectre représentent un défi significatif pour le marché du Wi-Fi 7.
Applications dans différentes industries
- Entreprise
- Médias et divertissement
- Maison intelligente
- Ville intelligente
- Soins de santé
- Sécurité publique
- Établissements éducatifs
Développements récents
- En décembre 2022, Rohde & Schwarz et Broadcom ont collaboré pour annoncer la disponibilité d'une solution de test automatisée pour les chipsets Broadcom Wi-Fi 7.
- En janvier 2023, MediaTek a introduit des produits Wi-Fi 7 prêts pour les consommateurs dans des catégories de produits, notamment des passerelles résidentielles, des routeurs maillés, des téléviseurs, des appareils de streaming et plus encore au CES 2023.
- En mars 2023, Lounea s'est associé à TP-Link pour devenir le premier opérateur Wi-Fi 7 de Finlande à proposer les normes Wi-Fi 7 pour les réseaux sans fil domestiques.
Produits Amphenol connexes
Amphenol RF a développé un certain nombre d'interfaces à haute bande passante capables de taux de transfert de données suffisamment rapides pour gérer la prochaine génération de Wi-Fi. Les nouvelles technologies Wi-Fi nécessitent des connecteurs et des ensembles de câbles capables de transporter plus de données, plus rapidement et dans un format plus compact.
Les interfaces 2.2-5 et 4.3-10 sont idéales pour les applications Wi-Fi dans le sens où ce sont des connecteurs légers et robustes dans un design plus compact. Le connecteur 7-16 de référence, particulièrement fiable et résistant aux intempéries, est la solution parfaite conçue pour les applications d'infrastructure sans fil nécessitant une grande durabilité pour résister à des environnements difficiles. Le TNC, disponible en versions IP67 étanches, prend également en charge la prochaine génération de Wi-Fi avec une fiabilité accrue.
Pour une solution complète, des antennes RF conçues pour les appareils IoT tels que les téléphones intelligents et les tablettes sont disponibles dans une variété de configurations externes et internes, y compris des versions intégrées en puce et en PCB.
Étiquettes d'article