Arrow Electronic Components Online

Exploration des avantages des X7S MLCC dans l'électronique de haute précision

Condensateur céramique multicouche31 janv. 2024
Afficher tous les articles

X7R et X7S sont des MLCC couramment utilisés dans les marchés industriel et automobile. Bien que le X7R soit le choix le plus populaire, il est important de prendre en compte à la fois le TCC et le DC-bias lors de la sélection d'un MLCC.

Les MLCCs (condensateurs céramiques multicouches) les plus courants sur les marchés industriel et automobile sont dotés d’un TCC (coefficient de température de capacité) largement connu sous le nom de X7R, où le ‘X’ représente -55°C, le ‘7’ +125°C, et le ‘R’ une tolérance de ±15 % sur cette plage de températures.

TCCPlage de températureTolérance
X7R-55~125°C±15%
X7S-55~125°C±22%

Avec sa bande de tolérance plus étroite de variation de capacité de ±15%, de nombreux ingénieurs en conception opteront simplement pour le produit X7R plutôt que le X7S. Cependant, lors du choix d’un MLCC, il est important de considérer non seulement le TCC mais aussi la polarisation en courant continu (DC-bias), à savoir le changement de capacité sous une tension continue appliquée. Samsung Electro-Mechanics Co (SEMCO) se concentre sur des solutions MLCC qui offrent de fortes performances tant sur les paramètres TCC que DC-bias. Et bien que certains produits X7R offrent un meilleur DC-bias que les X7S, l'inverse est également vrai, avec certains MLCC X7S procurant un avantage distinct.   Alors pourquoi plus d’entreprises ne spécifient-elles pas des MLCC X7S ? La réponse, semble-t-il, n'est qu'un simple manque de sensibilisation.   Dans l'électronique automobile et industrielle moderne, une intégration accrue et une fonctionnalité en expansion sont des tendances courantes, qui tendent toutes deux à exiger de plus en plus de capacité. Ici, un MLCC offrant un TCC avec des caractéristiques X7S pourrait fournir une capacité effective plus élevée qu’un MLCC ayant un TCC avec des attributs X7R (pour la même valeur nominale de capacité), car le TCC n'est qu'un des facteurs qui influencent la capacité. Une autre influence majeure est le DC-bias.   Le DC-bias est le changement de capacité lorsqu’une tension continue est appliquée aux bornes. Les MLCC doivent faire face à la polarisation par tension continue et sont donc également sujets à ce phénomène. La valeur de capacité diminuera à mesure que la tension continue augmente, ce qui peut affecter négativement de nombreux types de circuits.

A close-up view of a server rack featuring vibrant, multicolored network cables connected to various ports. The illuminated LEDs on the hardware create a futuristic and dynamic visual. The image highlights the complexity and organization of modern data centers.

Aller de l'avant

Les ingénieurs en électronique ou en composants électroniques impliqués dans les marchés automobile, industriel ou autres bénéficieront en examinant de plus près X7S pour leurs besoins en condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à haute capacitance. Les résultats présentés par SEMCO démontrent que les MLCC X7S peuvent parfois offrir un biais DC sensiblement meilleur que leurs homologues X7R similaires. Même en prenant en compte le coefficient de température de la capacité (TCC), les MLCC X7S se révèlent souvent être les meilleurs performants globaux.

A detailed view of three small rectangular electronic components, Samsung X7S MLCCs, arranged in a row. The components feature metallic ends and a central brown section.

De nombreux développements sont en cours dans la conception des MLCC, alors que les fournisseurs cherchent à répondre aux exigences de plus en plus élevées des ingénieurs dans l'industrie électronique moderne. La recherche sur de nouveaux matériaux et les effets de paramètres tels que le TCC et le biais en courant continu signifie que la sélection correcte des MLCC dépend fortement de l'application spécifique. Les MLCC X7R et X7S peuvent fournir la solution optimale en fonction des objectifs du projet. Pour les concepteurs souhaitant éviter de céder un avantage à leurs concurrents, le message principal est de ne pas simplement continuer avec les choix historiques de MLCC pour de nouveaux projets, mais de considérer toutes les options. Les avantages possibles pourraient réserver une agréable surprise.

Étiquettes d'article

Électrification de tout
Électronique grand public
Automobile
Samsung Electro-Mechanics
Communication
Condensateur céramique multicouche

Vidéos associées

Afficher tout