Arrow Electronic Components Online

Solutions de TE Connectivity pour l'ère du « Tout Intelligent »

Smart Everything27 juil. 2022
Un ingénieur masculin portant un casque de sécurité jaune utilise une interface numérique pour contrôler des bras robotiques dans un cadre industriel.
Voir tous les articles

Dans les installations industrielles du monde entier, des visions audacieuses d'automatisation et d'intégration de processus de production complexes prennent forme. De plus en plus, les fabricants cherchent à intégrer des technologies numériques qui augmentent la flexibilité, améliorent l'efficacité, préviennent les temps d'arrêt imprévus et accélèrent la production. Cela introduit l'ère de l'« usine intelligente ».

Pour la plupart des entreprises, ce niveau de production efficace et d'automatisation est plus une aspiration qu'une réalité. Ce qui est peut-être le plus significatif, c'est que ce cas concerne seulement une petite partie de la capacité qu'une usine intelligente peut accomplir. Dans les usines numériques de demain, les opérations quotidiennes incluront la maintenance prédictive, l'utilisation et la capacité de mise à niveau flexibles des machines, la production et l'empreinte des matières premières des biens, le suivi et la traçabilité des biens dans des productions avec personnalisation de masse, et l'efficacité énergétique.

Il existe de nombreuses opportunités pour générer de la valeur. Cela implique de rendre les données de processus et les métadonnées des machines plus accessibles et transparentes pour les planificateurs et techniciens, jusqu'au niveau le plus granulaire des machines. En examinant les infrastructures actuelles des machines, il y a une grande quantité de données créées mais non disponibles. Le défi réside dans le fait que les machines ont une structure de contrôle hiérarchique qui est – dans la plupart des aspects – optimisée pour un contrôle rapide et efficace des machines. Les données pertinentes pour cette structure de contrôle sont transférées avec une très faible latence, le système de contrôle nécessitant des temps de cycle de l'ordre de la milliseconde. Cela augmente la pression sur le contrôle de la machine, qui doit traiter des données supplémentaires non pertinentes en termes de latence. Pour résoudre ce type de défi, TE Connectivity aborde les problèmes critiques sous trois perspectives : Appareils, Connectivité, et Contenu.

  • Appareils intelligents : Déterminer quels composants permettront la création de données, en commençant par des relais intelligents et en passant par des capteurs et connecteurs supplémentaires qui fonctionnent comme des appareils intelligents, en collectant, par exemple, des informations sur la consommation d'énergie ou en surveillant l'état.
  • Connectivité physique : Positionner davantage d'appareils intelligents à l'intérieur d'une machine crée des connexions supplémentaires, ce qui génère plus de données à transférer et, en même temps, réduit la taille et le coût des nœuds ; cela conduit à la nécessité de solutions de connectivité alternatives, y compris le transfert de données guidé par ondes et les solutions sans fil.
  • Connecter le contenu : Gérer un chemin de données pour des données à valeur ajoutée ; la solution de connectivité devra gérer, agréger, tamponner et traiter les données, ainsi qu'ouvrir un chemin sécurisé pour transmettre les données au système informatique de niveau entreprise.

TE offre une large gamme de solutions de produits pour vous aider à résoudre le « tout intelligent » que demain apporte, telles que :

Que voulons-nous dire lorsque nous disons « tout intelligent » et comment cela s'applique-t-il aux usines intelligentes ? Nous parlons d'applications telles que : les contrôles d'automatisation qui incluent des automates programmables industriels (API), interfaces homme-machine (IHM), commandes distribuées et dispositifs d'E/S; robots industriels et cobots; servomoteurs et variateurs, armoires de commande, automatisation des entrepôts, et plus encore.

Alors que la connectivité arrive dans les usines, les consommateurs et les fabricants ont beaucoup à gagner. Les consommateurs bénéficieront de produits innovants qui arriveront plus rapidement sur le marché. Et les fabricants bénéficieront d'une efficacité accrue et d'un meilleur contrôle sur la qualité de la production, la maintenance et la chaîne d'approvisionnement.

TE transforme le concept de l'usine intelligente en réalité opérationnelle en introduisant des technologies d'information et de communication haute performance – des produits qui connectent les ordinateurs, les systèmes d'information, les capteurs, les relais, la robotique, les outils, les installations de bâtiments, les matériaux et les produits entre eux.

Étiquettes d'article

Intelligence partout
Usine intelligente
TE Connectivity
Connecteurs

Articles d'actualités connexes

Afficher tout