Comprender los fundamentos de los polos y lanzamientos de interruptores
La mayoría de los usuarios asocian los interruptores con encender y apagar luces, pero estos dispositivos simples se utilizan en casi todas las aplicaciones electrónicas. Los interruptores electromecánicos, por ejemplo, interrumpen o forman conexiones en circuitos eléctricos. Veamos los tipos más comunes de interruptores y cómo aplicarlos en su próximo diseño de circuito.
Tipos de interruptores eléctricos
Los cuatro tipos más comunes de interruptores en el diseño de circuitos son:
- Single Pole Single Throw (SPST)
- Single Pole Double Throw (SPDT)
- Double Pole Single Throw (DPST)
- Double Pole Double Throw (DPDT)
- Polo del interruptor: Un polo del interruptor describe el número de circuitos separados que controla el interruptor o relé. Como veremos más adelante, un Single Pole Single Throw (SPST) controla un solo circuito.
- Contacto del interruptor: Un contacto del interruptor describe el número de conexiones de salida que puede tener cada polo del interruptor. Por ejemplo, un Single Pole Double Throw (SPDT) tiene un solo polo y dos opciones de salida de interruptor diferentes.
¿Qué es un interruptor SPST?
La forma más simple de un interruptor es un interruptor SPST. Un interruptor SPST abarca un control básico de encendido/apagado de un solo circuito y consta de dos terminales que sirven como puntos de conexión eléctrica. Encienda el interruptor para establecer una conexión entre los dos terminales. Apague el interruptor para eliminar la conexión de los terminales. El interruptor de luz en la habitación en la que te encuentras probablemente usa un interruptor SPST. Cuando está en la posición de "OFF", el circuito se interrumpe y la luz se apaga. Cuando el interruptor está en la posición de "ON", los dos terminales conectados completan el circuito y la luz se enciende.
¿Qué es un interruptor SPDT?
Un interruptor SPDT consta de tres terminales y conecta el terminal de origen con uno de los dos terminales de salida. Un interruptor SPDT permite una configuración de "ON/ON", lo que significa que el terminal de entrada del interruptor siempre completa uno de los dos circuitos posibles que controla el interruptor.
- Si el interruptor está en la posición "ON-1", la conexión entre el terminal de entrada se establece con el primer terminal de salida, completando así el primer circuito.
- Si el interruptor está en "ON-2", el segundo terminal de salida establece la conexión con el terminal de entrada, completando así el segundo circuito.
¿Qué es un interruptor DPST?
Un interruptor de doble polo y una sola vía (DPST) tiene cuatro terminales diferentes y a menudo se usa para conectar dos terminales de origen a sus respectivos terminales de salida (pero nunca entre sí). Un interruptor DPST puede usarse en una configuración de "ENCENDIDO/APAGADO", donde sus pares de terminales están conectados ("ENCENDIDO") o no conectados ("APAGADO"). Imagina que el interruptor tiene cuatro terminales, numerados 1, 2, 3 y 4:
- Los terminales 1 y 3 son el primer par de terminales y están completamente aislados eléctricamente de los terminales 2 y 4.
- Los terminales 2 y 4 son el segundo par.
- Si el interruptor está en la posición "ENCENDIDO", crea una conexión entre el terminal 1 y el 3, completando el circuito 1.
- El terminal 2 y el 4 se conectan simultáneamente para completar el circuito aislado 2.
¿Qué es un interruptor DPDT?
Un interruptor de doble polo doble tiro (DPDT) consiste en seis terminales, dos de los cuales son terminales de entrada independientes. Cada uno de los polos puede completar dos circuitos diferentes. En otras palabras, cada terminal de entrada se conecta con dos terminales de salida, y los cuatro terminales de salida son independientes. Los interruptores DPDT son el tipo de interruptor más avanzado que cubriremos aquí, así que asegúrese de consultar una hoja de datos cuando ordene un interruptor DPDT.
La imagen a continuación es del interruptor S-series S7AWB de doble sello, empaquetado a prueba de agua de NKK Switches.
Tenga en cuenta la sección "Throw & Schematics" al final de la hoja de datos. Esta sección muestra los dos terminales de entrada (2 y 5) y sus respectivos terminales de salida (1 y 3 y 4 y 6). El modelo S7AWB consta de tres posiciones de interruptor (arriba, centro, abajo). Cuando el interruptor está en la posición "ARRIBA", el terminal de entrada 2 se conecta al terminal de salida 3. El terminal de entrada 5 está eléctricamente aislado pero conectado al terminal de salida 6. Al diseñar y comprar interruptores y relés, recuerde dos puntos importantes:
- Los fabricantes a menudo ahorrarán costos de fabricación utilizando el embalaje de un interruptor más complejo para un modelo más simple. Por ejemplo, S21AWB es un interruptor DPST más simple, pero está alojado en el mismo empaque impermeable de doble sello que los otros interruptores de la serie S. El resto de los modelos en la hoja de datos son todos interruptores DPDT. En algunos escenarios únicos, los terminales del interruptor pueden quedar completamente sin usar, así que consulte la hoja de datos relevante al cablear su interruptor.
- Los interruptores a menudo tienen "tácticas momentáneas" que son ideales para aplicaciones específicas. Piense en las tácticas momentáneas como el botón de la ventanilla automática de un automóvil: la posición del interruptor solo está activa mientras el usuario lo activa. Una vez que el usuario lo desengancha, el interruptor vuelve a su posición original. La hoja de datos anterior usa paréntesis para denotar la función de táctica momentánea. Los interruptores que presentan configuraciones de interruptor momentáneo pueden estar listados como "(ON) OFF ON" o "(ON) OFF (ON)".
Conclusión
Muchos otros tipos de interruptores presentan diversas configuraciones de polos/lanzamientos, como interruptores de palanca 6PDT o palancas DP3T. Los interruptores rotativos consisten en cantidades casi ilimitadas de combinaciones de polos y lanzamientos. Comprender los tipos fundamentales de combinaciones de polos y lanzamientos será enormemente beneficioso a medida que diseñes circuitos simples y complejos.
Etiquetas de artículo