Arrow Electronic Components Online

Conectores de Interfaz

Un conector de interfaz es un término general para cualquier conector utilizado para proporcionar una transmisión entre dos dispositivos. La interfaz es la línea de comunicación entre dispositivos que traduce los datos que son comunes en un formato electrónico.

Las interfaces comunes están presentes dentro de una torre de computadora para una PC de escritorio. Todos los dispositivos periféricos requieren una interfaz a la placa madre, que contiene las líneas de comunicación. Los discos duros y las unidades de disco comúnmente utilizan SATA para las comunicaciones; las conexiones de comunicaciones más antiguas utilizan IDE. El USB puede clasificarse también como este tipo de conector y es omnipresente en la producción. Los conectores de interfaz son dispositivos de E/S; lo que significa que las transmisiones son bidireccionales a través de los contactos del conector.

Las interfaces del conector pueden tener una o cientos de líneas de transmisión y la interfaz no se refiere a cada línea específicamente, sino a la unidad como un todo. Si un cable de cinta se utiliza para transmitir varias señales de dos dispositivos, entonces todavía se clasifica como una sola interfaz.

613

Total de Productos

Ver todo