Arrow Electronic Components Online

Was ist der Unterschied zwischen Lightning und USB-C?

Steckverbinder01 März 2023
Dieses Bild zeigt eine Nahaufnahme von zwei weißen Ladekabeln, eines mit einem USB-C-Anschluss und das andere mit einem Lightning-Anschluss.
Alle Artikel anzeigen

Wie die meisten passiven und elektromechanischen Komponenten (PEMCO) sind Steckverbinder oft ein unbesungener Held der modernen Elektronik. Unsere Geräte können Hunderte von internen und externen Steckverbindern enthalten. Fortschreitende Technologie stellt neue Anforderungen an Steckverbinder, was proprietäre Innovationen vorantreibt. Diese Innovation kann jedoch zu unnötigem Elektroschrott führen und die Kompatibilität zwischen Geräten behindern.

Ein modernes Beispiel für diese Innovation und die letztendliche technologische Isolierung ist Apples Lightning-Anschluss. Bis Dezember 2024 hat die Europäische Union vorgeschrieben, dass alle Telefone mit einem USB-C-Anschluss kompatibel sein müssen.

Dieser Artikel erklärt das EU-Urteil und die technischen Unterschiede zwischen Lightning- und USB-C-Steckverbindern.

Der Wechsel von Lightning zu USB-C

Als Apples Lightning-Stecker/Buchse auf den Markt kam, war es eine der leistungsfähigsten Daten- und Stromstecker-Serien auf dem Markt. Heute ist es im Vergleich zu anderen alternativen Steckerlösungen wie USB-C stark unterperformant und verursacht unnötigen Elektroschrott sowie zusätzliche Ausgaben für Verbraucher. Das Europäische Parlament schätzt, dass entsorgte Ladegeräte jedes Jahr 11.000 Tonnen Elektroschrott in Europa ausmachen.

Im Oktober 2022 verabschiedete die Europäische Union ein Gesetz, das besagt, dass „tragbare Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, tragbare Videospielkonsolen und tragbare Lautsprecher... auf der Geräteseite mit einer USB-C-Buchse ausgestattet sein müssen (wie in der europäischen Norm EN IEC 62680-1-3:2021 beschrieben) und bei einer Ladeleistung von weniger als 60 Watt mit Kabeln aufgeladen werden können müssen, die derselben Norm entsprechen“ bis Ende 2024.

Apple könnte früher als erforderlich auf USB-C umsteigen, aber aus technischer Sicht, ist das eine gute Sache? Ja. Der USB-C ist in seinen Fähigkeiten dem Lightning-Anschluss weit überlegen.

Was ist ein Lightning Connector?

Der Lightning-Anschluss ist ein proprietärer, kleiner 8-poliger (oder 16-poliger) Anschluss, der reversibel ist und Datenübertragung sowie Stromversorgung für iPhones und andere verschiedene kleine elektronische Geräte von Apple bietet. Er wurde im September 2012 mit dem iPhone 5, dem iPod Touch (5. Gen) und iPod Nano (7. Gen) eingeführt. Der 6,7 mm x 1,5 mm große Anschluss kann Datenraten von 480 Mb/s erreichen, unterstützt jedoch keine Videoausgabe.

Was ist ein USB-C-Stecker?

Ein USB-C-Stecker ist ein branchenüblicher Stecker, der von verschiedenen Gerätetypen und Herstellern verwendet wird. USB-C-Stecker nutzen 24 Pins und unterstützen das Laden, die Datenübertragung und die Videoausgabe über ein einziges Kabel. USB-C kann Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps übertragen (fast 20-mal so schnell wie der Lightning-Stecker). Am wichtigsten ist, dass USB-C-Anschlüsse robuster und langlebiger sind als Lightning-Anschlüsse, was sie im Laufe der Zeit zuverlässiger macht. USB-C wurde im August 2014 eingeführt und im Juli 2016 von der IEC verabschiedet, was ihn etwas moderner macht als das Lightning-Kabel.

USB-C: Nachhaltiger und leistungsfähiger

Letztendlich zielt das Mandat der Europäischen Union darauf ab, unnötige Doppelungen zwischen proprietären und industrienormierten Datenanschlüssen zu reduzieren. Während Apple historisch argumentiert hat, dass das Verbot des Lightning-Kabels zu mehr Elektroschrott führen wird, ist es möglich, dass die Standardisierung auf USB-C für alle kleinen Elektronikgeräte letztendlich die Anzahl der neu produzierten Ladegeräte und Kabel verringern wird. Aus technischer Sicht ist das USB-C weitaus fortschrittlicher als das Lightning-Kabel. Aber ist es fortschrittlicher als der nächste Anschluss, den Apple möglicherweise geplant hatte? Das werden wir vielleicht nie erfahren.

Kaufen Sie eine große Auswahl an Steckverbindertypen, einschließlich USB-C-Verbinder von führenden Herstellern bei Arrow.com. Finden Sie beliebte USB Type C-Verbinder, um unten zu beginnen.

Artikel tags

Weltweit
USB
Artikel
Steckverbinder

Verwandte Inhalte