Multiplexer

Ein Multiplexer oder "Mux" ist ein elektronisches Gerät für viele Eingänge und zur Auswahl des Eingangs, von dem das Signal zum Ausgang weitergeleitet wird. Der Multiplexer kann auch einfach aus Eingängen, einem Ausgang und einer gewählten Linie bestehen. Handelt es sich bei der ausgewählten Linie um ein Logik-Gerät, wählt es den Eingang A, von dem das Signal an den Ausgang weitergeleitet wird. Hat die ausgewählte Linie Logik null wird das Signal des ausgewählten Eingangs B an den Ausgang des Mux weitergeleitet.

Heute werden in der Elektronik Systeme mit breiten Datenbussen verwendet und Multiplexer finden überall Anwendung. Sie helfen bei der Steuerung der Energiebilanz und der Ordnung verschiedener Datengruppen. Sie können wie eine Ampel steuern, welche Signale weitergegeben werden. Multiplexer helfen, den Datendurchsatzes in digitalen Systemen zu verbessern. Sie steuern effizient das Handling und den Traffic großer Datenmengen. 

Ein Multiplexer ist die einfachste Form eines Schalters. Es ist ein Schalter mit vielen Ausgängen und einem Ausgabegerät. Multiplexer werden gewöhnlich gemeinsam mit einem Demultiplexer eingesetzt, der einfache Eingänge hat und mehrere Ausgaben generiert. Es ist also das Gegenteil des traditionellen Multiplexer.

2,124

Produkte

Alle anzeigen